主题中讨论的其他器件:TDA4VH、 DRA821
工具/软件:
尊敬的 专家:
我的定制 TDA4VH 板使用 4 个 MT53E1G32D2FW-046 LPDDR4(总 16GB)设计、在 4266MHz 工作。
在 具有 14G 或 15G 的三个定制主板上执行 memtester 操作、所有这些主板都会出现块序列错误。 下面是日志。

将 DDR 频率降低至 3200MHz 、仍然会出现相同的误差


经过多次比较测试后、 我发现内存号是关键问题。 设置为 12G 时、 它工作正常。
但 我的主板没有发送 oom 错误.
在配有 memtester 30G 的 J74S84-EVM 板上进行测试、未找到错误。 【更新:更轮测试后报告相同的错误】
我的问题:
‘s 此测试正在进行什么?
2\ 通常情况下、 测试仪可使用的最大内存大小是多少?