This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DMA 错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567202/am625-dma-error

器件型号:AM625


工具/软件:

您好:

  我们使用 2 个 DMA 通道来获取 mipi 的数据、我们发现:

  通常:

      每次 DMA 传输的时间间隔约为 0.012s

  不正常:

      每次 DMA 传输的时间间隔约为 0.0003s、数据错误。

     如图所示、跳跃是因为当前帧的 id 与前一帧的 id 相同。

     但实际上、每个帧的 id 是不同的。

您能否帮助我们分析原因? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我检查一下并更新您。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、能否分享您的 am625 设备树文件的 DMA 配置 。 另外、请分享详细信息 DMSG 日志

    此致、

    Dilna K