请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62-LP工具/软件:
尊敬的团队:
我们在 SK-AM62-LP 上使用了以下图像:
tisdk-default-image-am62xx-lp-evm-11.00.09.04.rootfs.wic
我们面临着 devmem2 对于某些地址的问题,它能够成功读取,但对于其他地址,它显示错误。
例如:
root@am62xx-lp-evm:~# devmem2 0x30101028 /dev/mem opened. [ 495.513745] kauditd_printk_skb: 7 callbacks suppressed Memory mapped at address 0xffffb5062000. [ 495.513767] audit: type=1701 audit(1756372941.641:22): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=2112 comm="devmem2" exe="/usr/bin/devmem2" sig=7 res=1 [ 495.558811] audit: type=1334 audit(1756372941.685:23): prog-id=21 op=LOAD [ 495.565719] audit: type=1334 audit(1756372941.693:24): prog-id=22 op=LOAD [ 495.572615] audit: type=1334 audit(1756372941.701:25): prog-id=23 op=LOAD Bus error (core dumped)
您能否提出一种可靠读取 SoC CSI Rx 寄存器的解决方案?
此致、
Gopal Sharma