工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
对于 Vision Apps、我们自己实现的算法是否无法锁定在 L2 存储器中? [/报价]无法将整个算法和操作完全放入 L2 存储器中。 引导固件映像和相关文件会占用大量存储器、必须放置在 DDR 中。 为了提高性能、您可以尝试使用 DMA 将输入数据映像从 DDR 复制到 L2 存储器。
您还可以参考以下示例:
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-11_00_00_06\vision_apps\basic_demos\app_c7x_kernel\c7x\app_c7x_target_kernel_img_add
此致、
Shabary S Sundar
您好、
出现以下错误、导致无法正常启动
出现该错误的原因可能是算法在系统完成设置其存储器映射和加载所有必需固件之前访问 L2 存储器、从而导致无效存储器访问崩溃。
您能否确认输入的大小及其存储位置? 通常建议将代码保留在 DDR 存储器中。 为了提高效率、可以将数据从 DDR 移动到 L2 存储器。
此外、您能否确认您尝试执行哪种算法或操作? 此外、请分享您为将其锁定在 L2 存储器中所做的任何链接器脚本更改。
此致、
Shabary S Sundar