This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:PORz 引脚的 RC 时间常数和 RESETIN_OUTn 的延迟时间

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568035/am4378-rc-time-constant-of-porz-pin-and-delay-time-of-resetin_outn

器件型号:AM4378


工具/软件:

PORZn 从高电平变为低电平后、RESETIN_OUTn 输出低电平之前的延迟时间是多少?

此外、是否可以在 PORZn 输入端插入一个时间常数为 1ms 至 10ms 的 RC 低通滤波器?

“PORz_OUT 引脚和“RESETIN_OUTn"引“引脚↓(来自 AM4378 通用 EVM 星期二、<xmt-block1>2015年4月14日</xmt-block> 2 27 AM4378 系统/RTC)</s>2015年4月14日