工具/软件:
大家好、我是 WISEAutomotive 的 Sejin Kang。 我公司一直在开发 J721E-SK EVM 板和引用的定制板
我们一直在使用 SDK 10.01 版本的 IT 进行软件开发。 最近、我们尝试将 SDK 升级到 11.03、并发现其中一些应用代码
TI-OVX 相关函数停止工作。
事实证明、当 META-edgeai 更新 到 最新版本时、固件-ti-edgeaii-firmware.bb-的 Yocto bitbake 配方也发生了很大变化。 更具体地说、
配方中声明的 FW_list 变量 不再包含 MCU_1_FW、MCU_3_0_FW 和 MCU_3_1_FW。 因此、这 3 个固件不是在 BSP 上安装的
我们无法使用与之相关的函数。
我们想知道
1.为什么这一特定的更改应用到最新版本。 上面列出的固件-vx_app_rtos_linux_mcu1_1.out、 vx_app_rtos_linux_mcu3_0.out 和 vx_app_rtos_linux_mcu3_1.out 是否 不再安全使用? 或者、仍在列表中的固件以某种方式可用于已删除固件的目标内核?
2.我们执行的应用程序代码被引用
https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tiovx-apps
TIOVX 的包装器 API。 更具体地说、我们一直在使用 dl_color_convert_module、multi_calscaler_module 和 tiovx_mosice_module 来预处理一些图像数据。
事情是,由于一些固件被省略 ,以包括在 BSP 中,他们停止工作,正如我们之前所述,所有作为相同的 GST 插件也停止工作。
那么、我们应该如何适应对 SDK 11.03 版所做的更改?
这就是全部,
等待您的回复、
Sejin Kang