This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:正确连接可使用客户电路板上的调试器

Guru**** 2555860 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569577/am62l-proper-connection-to-use-debugger-on-customer-board

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:

您好、  

指定的焦点客户询问:

在 EVB 上、似乎我们可以使用 XDS110 调试器进行调试、也可以使用 cTI 20 引脚 JTAG 连接器。 对于 我们的电路板、我们将有 JTAG 信号的测试点、还有一个连接这些 JTAG 信号并用于调试的适配器板。  

为了避免使用 XDS110 调试器而增加使用 cTI 20 引脚 JTAG 连接器的复杂性。 如果我们这样做、是否只需使用 Jlink 从 PC 连接到 cTI 20 引脚接头?

非常确定答案是“是 — 只需使用 20 针连接器 — 但是否有任何其他步骤?  没有要添加的无源器件?“

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    SEGGER 有一个适用于 J-Link 的 cTI20 适配器 (https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/ti-cti-20-adapter/)、因此我认为这样可以正常使用。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    是的、这是 XDS110 调试器的板载版本、非常便于在 EVM 上进行基本调试。 客户决定是根据需要使用还是忽略它。

    关于 cTI 20 引脚连接器、下面是引脚排列概述

    注意:

    1. 上图仅显示了 JTAG 连接器的引脚连接要求。   有关所有详细信息、请参阅目标连接设计和 EVM 原理图。 请考虑首先使用缓冲或未缓冲选项。
    2. 引脚 4 电阻器是可选的、连接到 GND 是可以的
    3. 引脚 5 是调试器的 Vref。 它需要连接到 SoC 的 JTAG 和 EMU 引脚 IO 电源。  建议使用限流电阻。
    4. 针脚 6 为无针脚。 它是防止连接器反转的硬件密钥
    5. 如果您不打算使用与 EVM 类似的板载 XDS110、则必须将引脚 8 连接到 GND。  
    6. 引脚 9 如果 RTCK 在 SoC 上没有引脚输出、则出于兼容性原因、它需要连接到 TCK。 连接详细信息取决于缓冲/未缓冲选项。
    7. 引脚 15 路由为 SoC 的 MCU_POR 上电复位引脚

    此致、

    Stan