工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我遇到了一个卡在 Cortex-A72 中的“在 ARM64 内核上启动 ATF ...“ 步骤。 这是 UART 输出:
U-Boot SPL 2025.01-ti-g70667128cb5b-dirty (Sep 09 2025 - 13:18:59 +0200) SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)') Initialized 3 DRAM controllers SPL initial stack usage: 13456 bytes Trying to boot from DFU #####DOWNLOAD ... OK Ctrl+C to exit ... Authentication passed Authentication passed Authentication passed Loading Environment from nowhere... OK init_env from device 18 not supported! Authentication passed Authentication passed Starting ATF on ARM64 core...
我使用的是最新的 PROCESSOR-SDK-LINUX-J784S4 版本 11.0.0.8。
您能帮助我找到这个问题的根源吗?
此致、
Andreas