This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:是否可以将引脚用作中断源?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571022/tda4ah-q1-can-you-use-a-pin-as-an-interrupt-source

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

你(们)好

我正在查看技术参考手册 SPRUJ52D、我没有看到引脚可以是中断源。 我想使用 I/O 引脚作为中断源,但我不知道这是否可以使用该处理器 — 有人可以澄清吗? 这是什么解释?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、您可以使用 GPIO 引脚作为中断源。

    请注意、在 TDA4 器件(例如 16 个引脚)中将 GPIO 分组为一个组。  

    中断仅在组级别可用、需要查看状态以识别哪个 GPIO 为中断提供了源。  

    此致、  

    Sudheer