This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:您可以在电路板 ID EEPROM (U38) 中提供二进制文件吗?

Guru**** 2556920 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557200/sk-am62a-lp-could-you-provide-the-binary-file-in-board-id-eeprom-u38

器件型号:SK-AM62A-LP
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

我们要将二进制文件刷写到 AM62A EVM 上的板 ID EEPROM (U38)。

您能否提供二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    感谢您的查询。

    请共享电路板信息、包括显示 Mac ID 的 RJ45 连接器图片。

    您能否添加一些有关需要刷写 EEPROM 的信息或详细信息?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    这是客户要求的、他们在定制电路板上使用与 AM62A EVM 相同的设计。
    因此、它们需要将相同的二进制文件刷写到 EEPROM 中、与 TI AM62A EVM 相同。 请提供二进制文件吗?
    我假设第二个版本的客户电路板中会删除此 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。  

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    请分享客户用于设计定制电路板的 SK 的版本。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    这是修订版 A、我认为这是我们需要使用的最新设计。  E1~E3 是旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    二进制映像特定于 SK、您能否确认客户是否复制了所有 SK 实现、这意味着他是否构建了 SK 板?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我认为客户并不是在构建 SK 板、而是只是将大部分设计从 SK 板“复制“出来。
    我知道二进制文件是特定于 SK 板的、但我们仍然需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    按照我的理解、二进制映像是为包含 MAC ID 的特定电路板生成的。

    如果客户有 SK 板、请将详细信息分享给我、以便与团队合作生成二进制文件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    您能否详细说明客户打算如何使用二进制文件与团队核实?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我们的 EVM 设计包含这个 EEPROM。 如您所知、当客户开始设计自己的电路板时、通常会复制大部分 EVM 设计、这种情况通常发生在以前从未使用过 TI 处理器的客户身上。

    这意味着、客户只需将此 EEPROM 放置在自己的电路板上、并复制与 EVM 相同的原理图设计。

    这就是客户要求 TI 提供二进制文件的原因。 我假设这个二进制文件是由 TI 创建的?

    我知道一些字段侧此 EEPROM 的二进制必须更改为“自定义“值、如您所述:“Mac ID“

    但是、在第一个定制硬件中启动电路板时、这并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    如果客户有 SK、请共享信息以请求二进制文件。

    请注意、可提供的二进制文件适用于 SK 板。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我不能理解你的答复。 客户构建了自己的板和自己的板使用与 SK 板相同的 EEPROM、为什么二进制文件无法在自己的定制板上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    映像是为特定 SK 板生成的、而不是为 SK 设计生成的。  

    在 SK 设计中、我知道这里有硬件、但这更多地供内部用于识别电路板配置。

    每个电路板都有以太网、图像包含与唯一 MAC ID 相关的信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    有关与 EEPROM ID 编程相关的信息、请参阅以下主题。

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555033/am6442-i2c-default-image 

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sree、

    它适用于 AM64、如前所述、AM62A 上是否使用了类似的功能? (以下 2 个文件、但适用于 AM62A)

    am64x_evm_board_id_programr_13_00_00_00.zip

    MS_TI_AM64x_EVM_PROC101C_BOARD_ID_MC.pdf Programmer_Procedure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    我共享信息以供参考。

    有关 EEPROM ID 编程的信息、请参阅以下主题。

    您可以检查客户是否有 SK 板吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户拥有 AM62A SK 电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    请共享电路板信息。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    它是 SK-AM62A-LP 版本 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    我需要这样的东西。

    我按如下方式确认电路板详细信息:
    •PN#:TMDS64EVM
    •Sl:04251010112
    •板级版本 (PROC101#):PROC101D

    附加图像以供参考、

    我们上面讨论的是二进制映像取决于 SK 板。 请查阅。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    •PN#: SK-AM62A-LP
    •Sl:11251350099
    •板级版本:PROC135A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    我来跟进 EVM 团队的后续事宜。

    这可能需要 3.0.4 个工作日。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    我从 EVM 团队收到了以下意见:

    该板 ID 编程器需要板载 XDS110、您能与客户确认吗?

    您能否确认 XDS110 的可用性。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、提供 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    我将传达意见、并努力提供图像。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    谢谢你。

    请参阅随附的内容。

    e2e.ti.com/.../AM62A_5F00_board_5F00_id.zip

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James Auwustrial、

    e2e.ti.com/.../AM62A_5F00_LowPower_5F00_PROC135E2_5F00_HSFS_5F00_Test_5F00_Procedure.pdf

    客户必须参考随附文档中的电路板 ID 编程器–CCS 脚本部分

    此致、

    Sreenivasa.