主题:AWR2944 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队:
当客户将 CCS v20.2.0 与 AWR2E44P 一起使用时。 他 在调试期间无法检查实时变量。
调试时、在选择运行状态下的内核时、如果观察窗口中显示的变量属于该内核、则在 CCS v12.x.x 中、变量的值会实时更新(尤其是对于 DSP,变量值会定期刷新)。
但是、在 CCS v20.2.0 中、变量不会更新、而是显示为无法识别的错误。
如果我暂停、然后恢复所选磁芯、变量值将刷新。 您能否告诉我此问题是一个错误、还是需要启用一个单独的设置?
•图 1:在运行状态下选择 DSP 内核时、无法识别该变量。

•图 2:暂停后、变量会刷新。 (但是,如果我随后从 R5_0 内核切换回 DSP 内核,这些变量将再次停止更新。)

此致、
LINA