This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:有关三相 BLDC 逆变器应用的 LMG3100R017 的问题

Guru**** 2559260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560866/lmg3100r017-questions-regarding-lmg3100r017-for-3-phase-bldc-inverter-application

器件型号:LMG3100R017


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 LMG3100R017(具有集成栅极驱动器的 GaN 器件)、以便在三相 BLDC 电机逆变器(反应轮应用)中使用。 我们想确认以下几点:

  1. 在三相 BLDC 电机应用中、LMG3100R017 是否有任何采用或参考案例?

  2. 是否可能需要缓冲电路? 如果是、是否宜在 DRN 和 SRC 引脚之间放置缓冲器焊盘?

  3. 由于驱动器和 FET 集成在单个封装中、在实际测量的开关期间评估安全工作区 (SOA) 的建议方法是什么?

●运行条件

  • 应用:三相 BLDC 电机(反作用轮)逆变器电路

  • 电机电压范围 (VDS):24V–34V

  • 开关频率:160kHz–240kHz

  • 电流:平均电流 20A、ΔI μ V=10A 纹波

感谢您对上述问题的指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    以下是您的一些答案:
    1.您可以查看以下三相 BLDC 参考设计: TIDA-010276 、它使用 LMG3100。 这可以为您提供一个良好的起点
    2.在某些情况下可以使用缓冲器、但 LMG3100 具有可调的导通压摆率、因此可能不需要。 根据您的 EMI 和电机要求、可调压摆率控制可能就足够了
    3、我们的驱动器和 GaN 经过设计和认证,大大降低了客户的设计风险。 通过使用集成式 TI 解决方案、可避免栅极过充和 UVLO 击穿。
    LMG3100 的 SOA 曲线显示在数据表中的图 5-8 中、并列出了不同脉冲宽度下 GaN 的特定应力。 这是一种在系统中验证 GaN 的可靠方法

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复和有用的指导。

    [quote userid=“525701" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560866/lmg3100r017-questions-regarding-lmg3100r017-for-3-phase-bldc-inverter-application/6009415 我们的驱动器和 GaN 经过精心设计并符合标准、可消除客户面临的大部分设计风险。 通过使用集成式 TI 解决方案、可避免栅极过充和 UVLO 击穿。
    LMG3100 的 SOA 曲线显示在数据表中的图 5-8 中、并列出了不同脉冲宽度下 GaN 的特定应力。 这是一种在系统中验证 GaN 的可靠方法[/报价]

    为了证实这一点、我们考虑在以下运行条件下使用 LMG3100R017:

    • 应用:三相 BLDC 电机逆变器(反作用轮)

    • 总线电压((VDS 应力):24–34 V

    • 开关频率:160–240 kHz(典型值 200 kHz)

    • 电流:平均电流 20A、纹波 ΔI = 10A (IPK≈25A、Ivalley≈15A)

    我们希望进一步澄清数据表图 5-8 中所示的安全工作区 (SOA):

    1. 温度条件
      –我们的理解是、TC = MAX“是指外壳温度条件、每条曲线都表示在 TJ 给定脉冲宽度下结温保持低于 25°C、max 的限值。 请您确认一下。

    2. 脉宽解释
      –我们将图 5-8 中的脉冲宽度 (10µs、100µs、1ms) 解释为单脉冲条件、而不是重复操作。
      –对于重复开关、我们认为正确的方法是首先确保每个应力事件都处于单脉冲 SOA 范围内、然后使用测量的重叠能量 (E_PULSE)、导通损耗和瞬态热阻抗 Zθ 来验证 Tj < TJ、max 这是推荐的评估方法吗?

    3. 例如、申请
      –根据上述运行条件、您能否提供一个示例计算、说明如何评估操作是否处于 SOA 范围内(例如,如何估算重叠时间,计算 E_PULSE、参考 Zθ 和检查裕度)?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zach S:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对延迟深表歉意。

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560866/lmg3100r017-questions-regarding-lmg3100r017-for-3-phase-bldc-inverter-application/6012548

    为了证实这一点、我们考虑在以下运行条件下使用 LMG3100R017:

    • 应用:三相 BLDC 电机逆变器(反作用轮)

    • 总线电压((VDS 应力):24–34 V

    • 开关频率:160–240 kHz(典型值 200 kHz)

    • 电流:平均电流 20A、纹波 ΔI = 10A (IPK≈25A、Ivalley≈15A)

    [/报价]

    您选择的设备应该可以正常工作。

    温度条件
    –我们的理解是、TC = MAX“是指外壳温度条件、每条曲线都表示在 TJ 给定脉冲宽度下结温保持低于 25°C、max 的限值。 您能否确认?

    是的、正确的 SOA 是针对最大额定结温的。

    脉宽解释
    –我们将图 5-8 中的脉冲宽度 (10µs、100µs、1ms) 解释为单脉冲条件、而不是重复操作。
    –对于重复开关、我们认为正确的方法是首先确保每个应力事件都处于单脉冲 SOA 范围内、然后使用测量的重叠能量 (E_PULSE)、导通损耗和瞬态热阻抗 Zθ 来验证 Tj < TJ、max 这是推荐的评估方法吗?

    这应该是可行的。 听起来是一个很好的策略。

    例如请求
    –根据上述运行条件、您能否提供一个示例计算、说明如何评估操作是否处于 SOA 范围内(例如,如何估算重叠时间,计算 E_PULSE、参考 Zθ 和检查裕度)?

    从 SOA 曲线估算 GaN 的重叠时间 、请分析曲线的 功率 和 频率/时间 轴、确定脉冲工作区域、并确定脉冲转换之间的时间差、以根据 Oscope 上的 VDS 和 ID 曲线计算重叠。 脉冲计算涉及估算    脉冲的功率或 V-I 波形。 Zθ(热阻抗)与给定功率的温升有关。 最后、通过比较 SOA 曲线上的工作条件与 安全工作区 限制来检查裕度。  SOA 曲线还包含热限制。 对于给定的脉冲持续时间、斜线表示最大恒定功率耗散 (=×μ A)。 工作点不应超过与计算出的脉冲持续时间相对应的功率限制线。

    希望这有所帮助。 如果没有、请点击绿色按钮、随意询问更多信息。

    此致、

    Pratik A.