This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:其中定义了 u-boot-spl 中名为 putc 的函数

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564924/am62a7-q1-where-does-define-the-function-named-putc-in-u-boot-spl

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

您好、TI 专家

       现在、我们应该在 u-boot-spl 中禁用网络安全的注销。

       我们跟踪了 printf 函数将调用 putc 函数以在控制台中注销。

       我们使用基于 SDK 10.01 的 u-boot-spl 源代码为 ti-u-boot-2024.04/。

      我们发现 printf 函数在 lib/tiny-printf.c 中定义

      但我们找不到 putc 函数的定义位置。

     所以我不明白如何能够成功构建映像。

     如何禁用 u-boot-spl 中的日志输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    分配给该主题的专家目前不在办公室,请预计响应延迟,直到他们回来 23 九月.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉我迟到的回复。

    我仍然不在办公室、无法访问我的电路板来验证它、但您能检查它是在 U-Boot common/console.c 文件中定义的 putc () 函数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       我发现 common/console.c 文件中定义了 putc。

       在 u-boot.img 中、我设置了 config_disable_console=y 和gd->flags |= GD_FLG_DISABLE_CONSOLE、这将导致禁用注销。

       但如何在 u-boot-spl.img 中设置该函数? 我很感动!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 u-boot.img 中、我设置 config_disable_console=y 和gd->flags |= GD_FLG_DISABLE_CONSOLE

    您能否提供同时设置这两个条件的补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 79d8deb5582ff7881b3b2cfa926401bf24bcd0c6 开始、星期一、9 月 17 日 00:00:00,2001 年
    出发地:“Toby.jin"</s>“
    日期:2025 年 9 月 11 日星期四 17:09:05 +0800
    主题:[补丁 2/4]在引导期间禁用注销

    ——
     common/board_f.c                | 1 +
     configs/am62ax_evm_a53_defconfig | 1 +
     lib/tiny-printf.c               | 2 +-
     3 个文件已更改、3 个插入 (+)、1 个删除 (-)

    diff -git a/common/board_f.c b/common/board_f.c
    索引 442b8349..e77252B0 100644
    /common/board_f.c
    ++ b/common/board_f.c
    @@–320、6 +320、7 @@μ W _weak int arch_cpu_init (void)
     
     __weak int mach_cpu_init (void)
     {
    +   gd->flags |= GD_FLG_disable_console;
        返回 0;
     }
     
    diff -git a/configs/am62ax_evm_a53_defconfig b/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    索引 fbb4d933..e4da907a 100644.
    -- a/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    ++ b/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    @@–147、6 +147、7 @@ CONFIG_AVB_BUF_SIZE=0x00200000
     CONFIG_CMD_AVB=y
     config_fit_print=n
     CONFIG_MISC_INIT_R=y
    +CONFIG_DISABLE_CONSOLE=y
     
     #include
     #include
    diff -git a/lib/tiny-printf.c b/lib/tiny-printf.c
    索引 9a70c609..d09b43af 100644.
    --- a/lib/tiny-printf.c
    ++ b/lib/tiny-printf.c
    @@–329、7 +329、7 @@中止:
     #if CONFIG_IS_ENABLED (printf)
     静态 void putc_normal (struct printf_info *info、char ch)
     {
    -   putc(ch);
    +//   putc(ch);
     }
     
     int vprintf (const char *fmt、va_list va)
    --
    2.17.1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我只注释 u-boot-spl 中使用的 putc_normal、但这不是根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ---a/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    ++ b/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    @@–147、6 +147、7 @@ CONFIG_AVB_BUF_SIZE=0x00200000
     CONFIG_CMD_AVB=y
     config_fit_print=n
     CONFIG_MISC_INIT_R=y
    +CONFIG_DISABLE_CONSOLE=y

    此文件 am62ax_evm_a53_defconfig 仅影响 A53 SPL/U-Boot、但不影响 R5 SPL。 因此、要在 R5 SPL 中禁用控制台消息、您还需要 configs/am62ax_evm_r5_defconfig 中添加“config_disable_console=y"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在非核心资源中运行的 u-boot-spll 中禁用注销、但 am62ax_evm_r5_defconfig 用于 DMcore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    configs/am62ax_evm_a53_defconfig 控制 A53 的配置选项。

    我将在下周回到办公室后检查如何在 A53 SPL 中禁用打印。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    使用以下 U-Boot 补丁、我可以禁用所有 U-Boot 控制台消息。 (仅打印两条来自 ATF 的线路)。

    e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_2025_2D00_01_2D00_suppress_2D00_console_2D00_message.diff