This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:将 MCU+程序集成到 Yocto 构建中

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571550/processor-sdk-j722s-integrating-mcu-programs-into-yocto-build

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVMCCSTUDIO

工具/软件:

您好:

我正在使用 IPC 在 Linux 和 R5F 处理器之间开发一个应用(目前使用的是 J722SXH01EVM)。 据我所知、共有三个 R5F 处理器 — MCU 岛、MAIN 和 WKUP/DM、其中 MCU 和主程序从 Linux 启动、WKUP 域中的程序内置于 tispl.bin 中。 看起来 WKUP 域局限于也启动 sciServer_init 任务的 RTOS 应用、而其他处理器可以免费进行 RTOS 或裸机编程。   

我确认了内置回声 IPC 应用的工作原理、并且我已经将“Hello、World“程序从 CCSTUDIO 构建并加载到 MCU 和主处理器 — 我的问题是,对于这三个域中的每一个域,如何将编译的 MCU+程序集成到 Yocto 构建中? 我曾在论坛中提到 bappend'ing ti-dm-FW、但希望了解具体内容、以及是否同样的流程适用于所有三个领域。

相关文档重点介绍了相关的 makefile SDK、有助于将定制 MCU 应用集成到 Yocto 中、这会非常有用。  

谢谢您、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek T

    可以在 meta-edgeai 存储库中找到一个示例、特别是在 ti-edgeai-firmware.bb 中。

    该配方会安装 ti-edgeai-firmware。  您可以在创建自己的配置文件来安装固件时遵循该结构。 您将需要预构建固件。  

    此致、
    Jared