This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:OV2312

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570795/am62a7-ov2312

器件型号:AM62A7


工具/软件:

如果我通过 MIPI 连接 OV2312、如何使用/dev/video7 /dev/video8 等不同器件获得 RGB 和 IR 通道、是通过驱动程序完成的、还是通过 AM62A7 ISP 完成的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    我将检查并更新您

    此致、

    Dilna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    是的、您必须修改驱动程序、以便驱动程序将传感器配置为在两种模式下运行:

    1. 创建两个虚拟通道。 VC0 和 VC1

          VC0 — 允许传感器捕获和发送 IR 主导流

           VC1- 使传感器能够捕获和发送 RGB 主导流。

    此致、

    Dilna K

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    我又经过了 OV2312。 您无需修改驱动程序。

    请运行脚本  setup_cameras.sh 脚本、该脚本使用 media-ctl 命令并为您执行此操作。  

    位置:-  /opt/edgeai-gst-apps/scritps、位于 AM62a 的 11.01 edgeai 版本 — https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/blob/main/scripts/setup_cameras.sh

    此致、

    Dilna K