请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625工具/软件:
您好、
是否存在 保证 eMMC 特定区域完整性和/或机密性的强制主义?
防火墙似乎无法保护此外围设备 — 是否有其他方法? 在动态解密?
是否可以对某些区域进行签名、然后使用加密加速器对其进行验证?
此致
Geoffrey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
是否存在 保证 eMMC 特定区域完整性和/或机密性的强制主义?
防火墙似乎无法保护此外围设备 — 是否有其他方法? 在动态解密?
是否可以对某些区域进行签名、然后使用加密加速器对其进行验证?
此致
Geoffrey
您好、Prashant、
他们需要的是硬件支持、以便在 SoC 内提供信任基础、从而能够在某些分区中支持 dm-verity、在其他分区中支持 dm-crypt。 这可以像一个秘密、不可读的推导密钥一样简单、允许他们生成加密/签名密钥、以将每个分区加密/签名存储在 eMMC 的非加密区域中。
您能否提供有关软件 流程的更多详细信息、说明如何在我们的 SoC 中实现这一点以及信任链如何完好无损?
另外、您是否确认防火墙不能覆盖 eMMC?
此致
Geoffrey
您好、请查看以下指南是否有所帮助: software-dl.ti.com/.../Auth_boot.html