This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:SR1.1 无法从睡眠状态唤醒(唤醒按钮)

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569265/am62l-sr1-1-unable-to-wake-from-sleep-wakeup-button

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、

AM62L:无法从睡眠状态唤醒(唤醒按钮)-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

在上一篇文章中、我遇到了使用 Silicon Revision 1.0 的休眠故障。 我们现在使用的是芯片版本 1.1、但问题仍然存在。 与 EVM 不同、我们使用 DDR4。 使用 DDR4 是否会影响从休眠中唤醒? 是否有其他因素可能影响这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Linux SDK 在使用 LPDDR4 的 TI EVM 上进行了测试。 我们没有使用 DDR4 测试和验证 AM62L 低功耗模式的平台。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题是否将在稍后进行验证、或者是否有任何方法来确认问题的原因?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从我们的角度来看、没有一个平台可供我们进行测试和了解。

    谢谢、

    Anshu