工具/软件:
上一个主题已锁定、因此我在这里发布了一个新问题。
J721S2XSOMXEVM:J721S2/J721E USB 3.1 端口仅以 USB 2.0 速度运行 (SDK 10.01.00.04)-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
在 J721E 上、我能够成功解决 USB3.0 问题。
现在、我也需要在 J721S2 平台上启用 USB3.0。(使用 Processor SDK Linux 10.01.00.04 )
发现的问题:
-
使用 USB3.0 电缆连接时、根本不会检测到器件。
-
使用 USB2.0 电缆进行连接时、器件会被检测到、但仅会枚举为 USB2.0。
您能否告诉我、J721S2 需要哪些步骤、或者如果需要任何补丁/配置、才能使 USB3.0 正常工作?
此致、
Liu