工具/软件:
您好 TI 专家、
我们希望使用 BRS 发送 CANFD 数据。
我们尝试在启用和未启用 brs 位的情况下从终端发送 CANFD 数据、如果在禁用 brs 的情况下发送、则将数据传输到 CANoe、而不是在启用 brs 的情况下发送。
未启用 brs : cansend main_mcan12 123##0deadbele ->在独木舟中成功接收到的数据
已启用 brs : cansend main_mcan12 123#1deadbele ->抛出带有位位置的填充错误
所以,你能告诉你是否有任何需要改变的 BRS 在独木舟配置侧或驾驶员侧.
注意: 我们在发送命令之前还按如下方式设置配置:
IP 链路设置 main_mcan12 类型 CAN 比特率 500000 dbitrate 4000000 FD 打开
IP 链路将 main_mcan12 设置为 up
此致、
Syed Fawwaz。