主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
大家好!
在设计 AM623x 和 DDR4 时、我们会执行外部仿真并计算适当的设置值。
您能告诉我如何在寄存器中设置结果吗?
我已经知道我要设置的信息、因此我不理解如何反映它的过程。
TI 提供的工具很困难、因此请告诉我一些易于理解的过程。
此致、
ITO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 JJJD:
感谢您的答复。
这是适合自述文件吗?
DDR-CONFIG-AM62A IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com
目前、我仅使用 SDK11.00.09.04 和 SysConfig、因此我想使用 DDR-CONFIG-AM62。
但是、我不知道如何下载此工具、因此请告诉我。
删除了 DDR-CONFIG-AM62 的链接。 我是否可以改用 DDR-CONFIG-AM62 A?
此致、
ITO
是的、该链接正确。 该工具中还有一个指向该工具的链接

该工具的直接链接: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x
此致、
James
您好、James:
感谢你的帮助。
我的客户端正在收集以下数据、但他们说即使在查看自述文件后、他们也无法确定配置方法。
您能否提供有关如何配置 SysConfig 以及应配置哪些设置的具体指导?
我对自己缺乏知识表示歉意。
器件:AM623
型号:AM6232 双核 A53、特性 C。基本模式和启用的 PRU 子系统 (PRUSS)
| 信号类型 | CPU 驱动程序模型 | 端接电阻器 | DD4 ODT(写入) | CPU ODT(读取) | DDR4 输出阻抗(读取) |
| 有用 | DDR4_ocd_48p_48n_diff | 39.2Ω×2. | - | - | - |
| 地址、命令 | DDR4_ocd_48p_48n | - | - | - | - |
| 数据 | DDR4_ocd_48p_48n | - | 60Ω | 60Ω | 48Ω |
| 数据掩码 | DDR4_ocd_48p_48n | - | 60Ω | - | - |
| 数据选通 | DDR4_ocd_48p_48n_diff | - | 60Ω | 60Ω | 48Ω |
此致、
ITO
尊敬的 Ito-San:
以下是需要在工具的 IOControlA 和 IOControlB 部分中进行的更改说明:
IOControlA
时钟 DDR4_ocd_48p_48n_diff: 这是 AM623 的时钟驱动器、使用的仿真模型为 48 Ω 差分阻抗。
address、命令 DDR4_ocd_48p_48n: 与此类似、这是 AM623 的 addr/cmd 驱动程序、使用了 48 Ω 阻抗模型。
在工具中、这对应于“Addr/ctrl/Clk = 48 Ω 时的驱动器阻抗
================================
数据 DDR4_ocd_48p_48n:这是适用于 AM623 的数据驱动程序、使用 48 Ω 阻抗的仿真模型
数据掩码 DDR4_ocd_48p_48n:这是适用于 AM623 的 DM 驱动器、使用的仿真模型为 48 Ω 阻抗
数据选通 DDR4_ocd_48p_48n_diff:这是适用于 AM623 的 DQS 驱动器、使用 48 Ω 差分阻抗的仿真模型
在工具中、这 3 个对应于“DQ/DQS/DM的 驱动器阻抗“= 48 Ω
================================
CPU ODT(读取)是 AM623 中用于读取数据的端接。 这里显示为 60 Ω。
在该工具中、这对应于“ODT for DQS/DQS/DM“= 60 Ω
================================
IOControlB
DDR4 输出阻抗(读取)是存储器的数据驱动器。 这在最后一列中显示为 48 Ω
在该工具中、这对应于输出驱动器阻抗 (ODI)= 48 Ω
================================
DDR4 ODT (write) 是存储器中用于写入数据的终端。 这里显示为 60 Ω
在该工具中、这对应于“Nominal ODT (RttNOM)“= 60 Ω
IOControlA 和 IOControlB 中的其余参数可保留为默认值
此致、
卡纸