This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352 USB 眼图模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568771/am3352-am3352-usb-eye-diagram-pattern

器件型号:AM3352


工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用 AM3352BZCZ80、下图中的 USB 接口设置为直接连接到外部连接器的 USB 器件。

客户希望测试端口的眼图、但在运行命令后、他们发现该接口无法接收 USB Association 命令打印的 USB 2.0 模式。 应进行哪些固件设置来测试 USB 眼图?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    首先、我可以看到 USB1_VBUS 检测需要通过电阻分压器连接到 USB VBUS 电压。 此引脚检测 VBUS 电压存在。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    USB_VBUS 旁边的选项卡符号实际上表示与 USB 连接器 VBUS 的连接。 存在 USB 功能。 目前、我正在 PC 上使用 USB Association 的工具 XHSETT 版本 1.3.6.7。

    我已经给 AM3352 一个命令、但它不会生成 TestSet 图形来测试 USB 眼图。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否也尝试了这个工具:USBHSETT 也从 USB.org ?

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对于器件模式、USB_ID 引脚需要保持悬空。 上述原理图捕获结果未反映这一点。 请确认系统中的 USB_ID 状态。

    完成此操作后、假设您使用 Linux、则需要使用“modprobe g_zero“命令。 输入此命令后、您是否能够看到以下内容?

    请提供建议。

    此致、

    Luis Parga.