This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCSTUDIO 显示产品 SYS/BIOS v6.83.0.18 当前未安装、且没有可用的兼容版本。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572368/ccstudio-ccstudio-says-product-sys-bios-v6-83-0-18-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

我的工程无法构建、因为 CCSTUDIO 认为未安装 SYS/BIOS、但实际上已安装。  有什么想法如何让它识别其安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki