This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568646/am6442-am6442

器件型号:AM6442


工具/软件:

我在评估 AM6442(AM64x 系列)来开发需要严格符合某些 TSN 标准的项目。 我已经查看了数据表、SDK 版本说明 (SPRT769) 和驱动程序文档、但找不到关于 AM6442 支持以下硬件还是固件的明确确认:

 

  1. IEEE 802.1CB—帧复制和消除、提高可靠性
  2. IEEE 802.1AE—MACsec(媒体访问控制安全)
  3. IEEE 802.1Qci—按流过滤和管制

 

具体而言、您能否澄清:

  • 如果 AM6442 在器件/硬件加速器中支持这些标准、或者是否必须在软件/固件中(例如通过 PRU-ICSSG)实施这些标准。
  • 是否有任何示例驱动程序栈、SDK 版本或 EVM 演示展示了这些特性。
  • 如果计划对其中任何一项提供支持(路线图)(如果当前不可用)。

 

 

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dao、  

    为延误道歉! 前两个 IEE 标准不受支持。 我们在 CPSW 方面提供了 IEEE 802.1Qci 标准的软件支持(但不支持开/关门)。 ICSS 上不支持。 我们目前 计划在 2025 年末在 ICSS 上支持 802.1CB。