请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4工具/软件:
我可以从其他主域而不是安全岛调用 SDL API 吗? 我想在另一个内核(例如 MCU2_0)上运行数字窗口式看门狗。 这是可能的吗? 我注意到主域中的 RTI 实例—这些实例可以用于此目的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我可以从其他主域而不是安全岛调用 SDL API 吗? 我想在另一个内核(例如 MCU2_0)上运行数字窗口式看门狗。 这是可能的吗? 我注意到主域中的 RTI 实例—这些实例可以用于此目的吗?
您好、
请参阅 SDL RTI 示例- 4.6. RTI:RTI/WWDT 窗口式看门狗计时器 、并将其移植到主 RTI 实例。
此致、
Josiitaa