工具/软件:
您好、
我们使用带有实时内核 5.10.168 的定制 AM4378 板 (ti-RT-Linux-5.10.y 101d44260b8dfbab27763581e4bbd534dd36ae33)。
有时、我们会收到以下内核消息:
Jun 19 09:45:24 5555 内核:l4-wkup-clkctrl:0118:0:无法启用
请访问/sys/kernel/debug/clk/clk_summary:
CLK_rc32k_ck 1 2 0 32768 0 50000
...
WDT1_fck 1 1 0 32768 0 50000
L4-wkup-clkctrl:0118: 0 1 0 32768 0 50000
我怀疑这个模块已连接到看门狗(我们正在使用该看门狗)。
此消息的重要性和严重性是什么?
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、Daniel