This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:使用 SysConfig 工具的 GPIO 输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571938/am62a7-q1-gpio-output-with-sysconfig-tools

器件型号:AM62A7-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我需要使用 GPIO0_36 来控制硬件器件。 我使用 SysConfig 生成代码和 dts 文件

以下是设置

我的问题是、在器件树中   应在下面设置默认引脚寄存器、但我不能在 SysConfig 工具中获取这些信息

您能帮助检查一下问题吗? 然后告诉我应该如何逐步配置引脚。 非常感谢

usr_led_pins_default:usr-led-default-pins {
pinctrl-single、pins =<
AM62AX_IOPAD (0x244、PIN_OUTPUT、7)/*(D18) MMC1_SDWP.GPIO1_49 */
>;
};

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    我对您的问题理解不正确。 当您点击并生成 DTS 文件时、您没有看到所需的内容吗? 以下是设置 GPIO0_36 时该工具的导出内容:

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到可以点击并生成 dts 文件的按钮。 您能分享一下可以点击的按钮吗? 非常感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请点击右上角的“<>"按钮“按钮以显示文件视图、然后点击您要创建/导出的任何文件、请参阅下方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种工具? 您是否在使用 https://dev.ti.com/sysconfig 上的最新在线工具 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到您做了什么、请选择合适的 Pinmux 工具、而不是软件产品。 因此、在登录页面上选择这一个并清除软件产品字段、如下所示: