工具/软件:
Keywriter 是一款主要设计用于对密钥进行编程以及将器件从 HSFS 转换为 HSSE 的应用。
在密钥写入过程中、可能会遇到由 Keywriter 应用所用 UART 端口上的“Keywriter Debug Response“日志中的非零值反映的错误。 用户可以使用以下文档来解码此非零值、以了解故障原因:
除了返回错误代码之外、TIFS Keywriter 还会转储日志、这通常可以更深入地了解故障原因。
此常见问题解答讨论了获取这些 TIFS Keywriter 日志的各种方法。