This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:SoC AM275 具有低功耗模式、"IORET 模式"或"待机模式"中的估算功耗是多少?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571143/am2754-q1-soc-am275-has-a-low-power-mode-what-is-the-estimated-power-consumption-in-ioret-mode-or-standby-mode

器件型号:AM2754-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 成员:

我们
知道 SDK 中对低功耗模式的支持一项面向未来的计划

但是、我想知道 AM275 的功能、因此我想了解硬件的估算值。
硬件 IORET/待机模式的估计功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugai Taku、  

    感谢您联系 e2e。  


    遗憾的是、所要求的估计数不能在公共论坛上分享。 作为一个变通办法,我联系了我们的营销专家,他们与你的团队联系,我给了他们的估计。 请联系他们或 FAE 以获取估算值。  

    此致、

    哈雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、哈雷·亚历山大、

    感谢您的答复。
    我想等待 FAE 的答复。
    一旦从 FAE 获得信息、就会得到解决。