This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:环境亮度检测

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571627/tda4al-q1-ambient-brightness-detect

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道 TI 的 AE 算法是否包含 环境亮度检测? 我们想将其用作输入来区分不同的亮度环境并设置多个目标亮度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    我能否知道 TI 的 AE 算法是否包含 环境亮度检测功能? [/报价]

    在这种情况下、您对“环境“亮度的定义是什么?

    我们想用它作为输入来区分不同的亮度环境并设置多个目标亮度。

    TDA4 SDK 中的当前 AE 参考代码基于平均值。
    它仅查看传感器原始像素的平均值以调整传感器曝光。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/algos/ae

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您对“环境“亮度的定义是什么? ->它可以使用相机传感器作为激光测量仪来检测环境亮度。

    例如、lux 索引= 0 表示摄像头传感器可以检测到的最明亮度、即 lux 索引= 1(环境温度下降 3%)、 lux 索引= 2(环境温度下降 3%^2)、以此类推。

    1.03^24=2、因此 lux 索引=24 约为 lux 索引=0 的 50%环境亮度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    它可以使用相机传感器作为激光测量仪来检测环境亮度。

    感谢您的澄清!

    TI SDK 中的参考 AE 不支持该功能。