This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:从 tidm 固件中删除 wkup_uart0

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571163/am67a-remove-wkup_uart0-from-tidm-firmware

器件型号:AM67A


工具/软件:

此页面中有不同之处可为 RTOS 和 lLinux 启用 wkup_UART 日志。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/11_01_00_04/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_11_01_00_15/docs/api_guide_j722s/ENABLE_DM_DEBUG_APPLICATION.html#autotoc_md199

RTOS 使用: examples/drivers/sciclient/sciclient_get_version/j722s-evm/wkup-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang

Linux 使用: examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/j722s-evm/wkup-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/

当 ENABLE_DM_TRACE=Yes 时、生成的.out(如果要大得多)、>8MB。 而默认配置生成的.out ~138KByte。 因此、我假设默认配置已禁用详细日志输出。 但它仍然在 wkup_r5f dm 固件中启用了 wkup_uart0、因为启动期间会有多条行日志。

现在、客户要将 wkup_UART 用作 UBoot/Linux 控制台、是否需要从 TIDM-固 件将其禁用? 如果是、如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    只是为了确认、客户是在运行 J722S 还是 AM67A?

    客户是要在 DM R5F 上运行特定的预编译固件、还是只运行默认固件?

    请注意、我们不支持在 AM67A 非 Linux 内核上进行 MCU+或 RTOS 开发。 因此、J722S MCU+ SDK 文档中的信息可能不适用于 AM67A。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了确认客户是在运行 J722S 还是 AM67A?

    AM67A

    客户是要在 DM R5F 上运行特定的预编译固件、还是只运行默认固件?

    从 Linux SDK11 的 wkup_uart 日志来看、它仍然使用 MCU SDK9.0、 是否有 49 天的问题。

    Sciserver Testapp Built On: Mar 19 2025 10:50:19
    Sciserver Version: 11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05+
    RM_PM_HAL Version: v11.00.09
    Starting Sciserver..... PASSED
    [IPC RPMSG ECHO] Version: REL.MCUSDK.09.00.00.16 (Mar 19 2025 10:50:35):
    [IPC RPMSG ECHO] Remote Core waiting for messages at end point 13 ... !!!
    [IPC RPMSG ECHO] Remote Core waiting for messages at end point 14 ... !!!

    请记住、我们不支持在 AM67A 非 Linux 内核上进行 MCU+或 RTOS 开发。 因此、J722S MCU+ SDK 文档中的信息可能不适用于 AM67A。

    我不打算开发 wkup_r5f、我试图从固件禁用 wkup_UART、因为一位客户需要将 wkup_UART 用作 UBoot/Linux 控制台、是否需要接触固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    根据、AM67A 版本的 DM R5F ipc_rpmsg_echo_linux 固件直到 SDK 11.1 才固定
    【常见问题解答】【警报】DM R5F 在某些情况下可能会崩溃:AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px、AM67、 AM67A

    您需要修改 AM67A 工程以禁用 WKUP_UART、然后重新编译工程。 遗憾的是、这一点目前不受支持。

    此致、

    Nick