工具/软件:
您好:
我的器件正在成功从 SD 卡和 eMMC 引导。
现在、我必须在定制板 AM62A7 中从 USB0 引导。 我尝试从 USB0 msc 引导。
从 SD 卡成功引导时 USB 鼠标工作正常。
我使 USB 可引导并在 USB 中刷写映像与 SD 卡中相同(显示引导分区 ( 引导和 ROOTf ))。
我也更改了 USB 作为主机。
但当我把板放在 USB 引导模式启动从 USB 它显示“ SPL:无法从所有引导设备引导 “

我正在使用 Yocto 构建环境。
如果我尝试编译 u-boot 时使用“ am62axx-EVM bitbake -f -c 编译 u-boot am62ax_evm_r5_defconfig am62ax_evm_r5_usbmsc_defconfig MACHINE= “命令显示以下错误。



您能支持如何从 USB 任何模式 DFU 或 MSC 引导吗?
谢谢
Pankaj Verma