This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:仅使用 MCU_UART 进行 UART 引导

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572661/processor-sdk-j7200-uart-boot-just-with-mcu_uart

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
Thread 中讨论的其他器件:DRA821U

工具/软件:

大家好!

我想确认是否可以使用 UART 引导模式、只有一个 UART 接口

根据文档、流程需要首先上传 tiboo3.binMCU_UART 、而 SPL 和 U-Boot 应通过传输 MAIN_UART 。 (文档)

我的问题是: CAN SPL 和 U-Boot 也可通过 MCU_UART 发送 还是严格地说这是 DRA821U 处理器的硬件限制?

在我们的定制电路板上、只能访问 MCU_UART、因此我想知道这种设置是否可行、或者我们是否必须提供对 MAIN_UART 的访问。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    应该可以仅使用 MCU UART 进行引导。

    您必须在设备树中进行一些更改。

    基于旧 SDK 的常见问题解答:

    www.google.com/url

    我正在向 UART 所有者询问。 这是一天的休息时间、所以希望响应会延迟。 我们将在一天或两天内回来。

    此致、

    Keerthy