This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何在撤销密钥后进行硬重新引导

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569881/am623-how-to-hard-reboot-after-revoking-key

器件型号:AM623


工具/软件:

您好、

我已经实施了 OPTEE 申请人(用户 TA 和 PTA)、并 根据此 【常见问题解答】在 AM62x 上的 OPTEE 中成功撤销密钥的 SYSFW API — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛、在 Linux 运行时成功撤销密钥

但是、我注意到、软重启后、关键版本不会更新。 它仅在完整下电上电后更新。 在我的用例中、我尝试使用 OTA(Yocto SWU 更新)来撤销密钥和更新映像。 如果需要硬重启才能使密钥版本生效、除了通过对器件进行物理下电上电之外、如何在 AM62x 上执行硬重启?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoong:
    很高兴知道您能够通过添加 OPTEE 申请人(用户 TA 和 PTA)来执行密钥撤销。
    物理 OTP 电子保险丝场需要一次性 SoC 上电复位 (POR) 才能使 OTP 电子保险丝自动扫描功能。
    我认为在固件更新后对任何电子器件进行下电上电是一种常见的做法。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hong Guan64,

    感谢您的澄清。

    请问、是否有任何方法允许我在运行时通过软件或任何外设(如 GPIO、I2C 等)执行上电复位?

    我问的原因是、具有新签名密钥的新映像将刷写到 eMMC 分区中、并在执行 SWU 更新时吊销密钥。 然后、器件需要  使用新映像自动重新启动并启动、而无需在用户端进行下电上电 换句话说、在器件基于新映像引导之前、器件需要更改 OTP 电子保险丝中的密钥版本。

    谢谢。

    此致、

    郑泳泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoong:
    您可以尝试的一个选项是使用“SW_MAIN_PORZ"来“来查看主域 PORz 是否触发电子保险丝扫描。
    一个示例 “6.3.5.1.1 SW_MAIN_PORz 复位“
    “重置概览
    此复位是 CTRLMMR_RST_CTRL 和 CTRLMMR_MCU_RST_CTRL 中定义的软件控制主域 POR 复位。
    此软件复位将生成一个主域 PORz。“

    我将使用“SW_MAIN_PORZ"连接“连接示例日志以触发 AM62x-SK 上的主域 PORz。
    /*发出“SW_MAIN_PORZ"*“*/
    root@am62xx-EVM:~# devmem2 0x43018170 w 0x0002006f
    /* RST_SRC =>主 CTRL MMR 主上电复位*/
    => MD.l 0x43018170 3.
    43018170:000200ff 00000000 02000000

    此致、
    - Hong

    e2e.ti.com/.../am62_2D00_sk_5F00_mainPOR_5F00_reset_5F00_kernel.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hong Guan64 、
    我设法触发电子保险丝扫描、并通过 I2C 从 PMIC 启动 MCU_PORz 复位来更新密钥版本。

    感谢您的支持。

    此致、

    郑泳泉