This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:适用于 RTOS SDK 的 Code Composer Studio 版本

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572361/processor-sdk-j7200-code-composer-studio-version-for-rtos-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200


工具/软件:

大家好!

我正在设置必要的组件以开始将 RTOS SDK 用于 J7200。

根据指南、建议安装 CCS 版本 11.0.0.00012 (Processor SDK RTOS J7200)。 但是、我注意到最新的可用版本是 20.3.1.

我的问题是:

  • 最新版本是否与 J7200 的 RTOS SDK 完全兼容?

  • 它是否可以正常运行、或者出于兼容性原因而使用版本 11.0.0.00012 更安全?

我假设较新的版本应该可以提供更多的功能和改进、但由于我不熟悉此 IDE、请您提供有关建议版本是否仍然是最佳选择的指导。

提前感谢!

Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santi:

    [报价 userid=“656660" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572361/processor-sdk-j7200-code-composer-studio-version-for-rtos-sdk
    • 最新版本是否与 J7200 的 RTOS SDK 完全兼容?

    [/报价]

    遗憾的是、最新版本目前并不与适用于 J7 系列器件的 RTOS SDK 完全兼容。 您可以查看 常见问题解答:TDAx 器件上是否支持 CCS 20.x 或 Theia 以了解更多信息。

    [报价 userid=“656660" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572361/processor-sdk-j7200-code-composer-studio-version-for-rtos-sdk
    • 它是否可以正常运行、或者出于兼容性原因而使用版本 11.0.0.00012 更安全?

    [/报价]

    使用版本 11.0 无疑更安全、因为这是已通过 SDK 全面测试和验证的 CCS 版本。 您可以使用 CCS 12.0 或 CCS 12.7 进行升级和测试、并且可能成功进行升级和测试、因为这是同一个架构。 我们在 器件上将 CCS 12.x 与 RTOS SDK 一起使用、因此从理论上讲、这应该不是问题。 但是、CCS 20.x 将不适用于您的用例、并且在 J7 器件上不受支持。  

    谢谢、

    Neehar