This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:AM5706 PCIe 示意图检查

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571293/am5706-am5706-pcie-schematic-check

部件号:AM5706


工具/软件:

TI 团队大家好、

您能查看 AM5706 的 PCIe 参考时钟连接吗?

我的设计 LJCB_CLK 在输出 REFCLK 模式下使用。 这些 ljcb_clkn / ljcb_clkp 引脚旨在为链路伙伴 (Artix-7 FPGA) 提供 HCSL 基准时钟。

请告知这是否正确。

感谢你的帮助。


e2e.ti.com/.../AM5706_2B00_ARTIX7_5F00_PCIE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LJCB_CLK 引脚生成符合 HCSL 标准的基准时钟。 如果接收器需要符合 HCSL 标准的时钟源、则只需要 50 Ω 至 GND 电阻器。 这些不应如原理图中所示进行交流耦合(无直列式电容器)。  您可以将电容器替换为 0 欧姆电阻器、这样可以在测试时钟设置时提供灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的建议。 接收器需要一个 LVDS 信号、并具有带 100 Ω 终端的内部偏置、因此需要使用交流耦合电容器。

    您是否也能证实我对 PCIe 时钟稳定性的理解? 如果我理解正确、LJCB_CLK 从内部 PLL 获取其时钟、该 PLL 来自 SYS_CLK1。 我选择了 20MHz、10ppm 振荡器。 这是否足以满足 PCIe 要求?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这足以满足 PCIe 时钟要求。