This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:如何读取 CPU 温度

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572589/processor-sdk-am69a-how-to-read-cpu-temperature

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具/软件:

根据以下网址: software-dl.ti.com/.../、VTM.html
我可以运行此命令“cat /sys/class/thermal/thermal_zone */temp“来获取所有传感器的温度读数。 
结果如下所示:

root@AM69-sk:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone */temp
46795
47697
45890
47472.
47246.
47246.
49266.
root@AM69-sk:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone */ type
wkup0-热性能
wkup1-热性能
维护 — 热性能
维护 — 热性能
维护 2-热性能
维护 3-热
维护 — 热性能

我看到 7 个温度。 哪一项是 CPU 温度? 另外、“wkup-thermal"和“和“main-thermal"表示“表示什么?
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在查看此查询、将在星期五结束时联系您。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AM69A TRM (https://www.ti.com/lit/zip/spruj52) 中提供的温度传感器位于以下位置:

    让我重新分配给正确的组织进行澄清。

    此致、

    Anshu