This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:两个处理器之间的 IPC 通信

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573046/processor-sdk-j784s4-ipc-communication-between

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好的团队、

目前、我正在按照链接中提到的步骤、努力在 A72 和 R5F 内核之间实现 IPC:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-jacinto7/09_01_00_06/exports/docs/qnx_sdk_components_j721e.html#ipc-resource-manager

但面临下述问题:

无法加载/lib/firmware/j784s4-mcu-r5f0_1-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f0_0-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f0_1-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f1_0-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f1_1-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f2_0-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f2_1-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_0-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_1-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_2-fw
无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_3-fw
无法加载/boot/Image
无法加载/boot/dtb/ti/k3-j784s4-evm.dtb

您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorneka:

    [报价 userid=“547928" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573046/processor-sdk-j784s4-ipc-communication-between

    但面临下述问题:

    无法加载/lib/firmware/j784s4-mcu-r5f0_1-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f0_0-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f0_1-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f1_0-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f1_1-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f2_0-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-main-r5f2_1-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_0-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_1-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_2-fw
    无法加载/lib/firmware/j784s4-c71_3-fw

    [/报价]

    您似乎没有正确准备好 SDCard。 U-Boot 尝试加载 Remoteproc 固件、这要求 SDCard 具有一个 rootfs、并在正确的路径中包含所需的文件。

    加载'/boot/Image 失败
    加载'/boot/dtb/ti/k3-j784s4-evm.dtb
    失败

    您感兴趣的 HLOS 是什么 — QNX 或 Linux? 这些是与 Linux 相关的映像。

    此致

    Suman