This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS Theia 安装第三方 Misra C 检查工具插件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572879/ccstudio-ccs-theia-install-a-3rd-party-misra-c-checking-tool-plug-in

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

您好 champs 或用户、

如果您成功将第三方插件工具用于 CCS Theia 20.x 的 Misra C 静态分析、您是否有任何经验可以分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己没有太多的个人经验。 希望有人会发出提示音。

    另请注意、CCS Theia /20.x 基于 Theia IDE、而 Theia IDE 又基于 VS Code。 因此、这两种环境上的任何经验也可能适用于 CCS Theia /20。

    谢谢

    Ki