工具/软件:
您好、
AM62P EVK 板的默认内核页大小为 4KB。 我试图用 16KB 页面大小的内核映像和内核模块替换,它无法启动内核。 但是、它适用于 64KB 页面大小的内核映像和内核模块。
在 AM62P 技术参考手册中、我看到一个寄存器“A53SS_CORE0_DBG_ID_AA64MMFR0_EL1_31_0"用于“用于指示处理器支持的粒度大小。 “TGRAN16"的“的值为 0h、 不支持 16KB 大小。


问题:
1) 我是否参考了正确的寄存器、该寄存器解释了为什么电路板无法以 16KB 的页大小启动内核、但可以以 4KB 和 64KB 的页大小启动内核?
2) 表中的位类型是“R/W",“,这是否意味着我可以更改该值并使 AM62P 支持 16KB 粒度? 如果是、我应该在 u-boot 或内核中更改寄存器位吗?
此致、
Jun Hua