请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V工具/软件:
如果主引导模式和备用引导模式在正常引导模式下设置为 SPI。 为备用引导模式选择的默认 CSEL 是什么、因为看起来只能切换控制端口的 BOOTMODE[7]。 它默认为 CS0 吗? 是否有办法使其成为 CS0 或 CS1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如果主引导模式和备用引导模式在正常引导模式下设置为 SPI。 为备用引导模式选择的默认 CSEL 是什么、因为看起来只能切换控制端口的 BOOTMODE[7]。 它默认为 CS0 吗? 是否有办法使其成为 CS0 或 CS1?
您好、
如果主引导模式和备用引导模式在正常引导模式下设置为 SPI。 为备用引导模式选择的默认 CSEL 是什么、因为看起来只能切换控制端口的 BOOTMODE[7]。 它默认为 CS0 吗? 是否有办法使其成为 CS0 或 CS1?
主引导模式和备用引导模式将使用相同的引导模式设置。 
BOOTMODE[6]将用于主引导模式期间的端口选择。
BOOTMODE[7]将用于在备用引导模式期间选择端口。
根据 BootMode[4]、芯片选择在两种引导模式中都很常见。
有关更多详细信息、请参阅 TRM。
此致、
Sudheer