This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:DDR3_CONFIG_23

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572531/tms320c6655-ddr3_config_23

部件号:TMS320C6655


工具/软件:

您好、

由于 SPRUGV8E 中的 DDR3_CONFIG_23 为“TCI6612/13/14 和 C665x 器件为 NA “、因此客户检查了寄存器 (25~28、34~37、43~46、52~55)

但是、在  SPRUGV8E 的第 13 页上、说明如下。

扩展的固定比率寄存器 DSP 可以为每个字节通道编程唯一的固定比率值。 此解决方案目前不受支持、因为它与自动调平不兼容。“

1.这是否意味着寄存器 (25~28、34~37、43~46、52~55) 不可用?

2.在 evmc6657.c 的 499 行和第 14 页的示例 20 中、不使用 ddr3_CONFIG_23。 该寄存器不可用吗?

谢谢。