This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:SERDES 功能的外部参考时钟要求

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568161/am67a-external-reference-clock-requirement-for-serdes-function

器件型号:AM67A


工具/软件:

您好、

我想确认应该为 SERDES 功能准备哪种情况下的外部基准时钟源。
根据 TRM、我们可以将此函数用于 PCIe/USB3.x/SGMII。

PCIe 有一些与时钟相关的错误。 因此、根据用例、我相信我们可以判断是否需要外部时钟源。
但是、对于 USB3.x、没有与时钟相关的勘误表。 实际上、它看起来 USB 可以接受外部 REFCLK、如下所示。

但是、我不确定 USB3.x 需要哪种情况下的外部 REFCLK
你能评论一下这一点吗?

此致、