This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:WKUP_UART 与"系统固件"

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571742/j721excpxevm-wkup_uart-relation-with-system-firmware

器件型号:J721EXCPXEVM


工具/软件:

您好、

这是该主题的后续内容:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562893/j721excpxevm-using-wkup-uart0-as-main-uart0/6017302

总之、讨论的是使用 WKUP_UART 用作的替代产品 MAIN_UART0 。 我们的假设是 WKUP_UART 可用于显示不同的引导日志、因为它是处理器上电时可用的第一个 UART。

我们关注的问题如下:

如果我们同时将 WKUP_UART 用于引导日志和 Linux 终端、这是否会对系统产生任何影响?

由于设备树将其标记为/* Wakeup UART is used by System firmware */、因此我们不能完全确定将其用作控制台是否会导致以后出现问题。

如果您能分享一些有关“系统固件“到底是什么的参考资料或文档、也会非常有帮助。


提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Santiago  

    系统固件 (TIFS) 在 M3 内核上执行。 它是 TI 的核心安全固件、可处理映像身份验证和防火墙配置等安全服务。

    对于调试、您可以按照 常见问题解答中所述修改默认电路板配置来启用 TIFS 跟踪 TRACE_DST_UART0 在该‑中设置该标志后、TIFS 会将其跟踪输出路由到 WAKE μ A UP UART。

    理想情况下不建议将唤醒 UART 用于其他日志记录、当您想要调试 TIFS 时、它可能会导致问题、就像在当前 情况下两个主器件控制同一个外设一样。

    此致
    Diwakar