This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 ADAS 应用程序移植到 TDA4VM 中

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561508/tda4vm-porting-adas-application-into-tda4vm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好团队:

我有一个视频管道应用程序,它使用 tensorflow 模型和算法依赖 OpenCV。 您能指导如何将此应用程序移植到 TDA4VM 吗?

此致

Chethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您问这个问题。

    有关视频流水线应用程序开发、请参阅此链接。  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html#BUILD_SOURCE

    您可以首先构建 SDK 附带的演示示例。 根据您的应用、您可以相应地修改示例。

    对于 TensorFlow;请参阅以下链接:

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools

    您可以对 TIDL edgeAI 工具进行 Git 克隆。  

    建议使用 ONNX 格式、然后将您的 ONNX 格式模型导入到 TIDL 流程。

    如果您已经有 TI EVM、则可以在 EVM 上实时验证模型推理、并实时测试视觉应用(包括摄像头/图像传感器和流水线中的显示)。

    此致

    Wen Li

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    在 edge-AI-tidl SDK 中、我可以看到脚本可用于编译一些预配置的模型。 您能指导编译自定义 onnx 模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    分配的工程师当前不在办公室。 他们将在下周初返回并能够更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于模型编译指南:

    1.请在“model_configs.py"中“中创建模型实例化;这是下载的 edgeai-TIDLad-tools 文件夹中“../examples/osrt_python /“子文件夹下的文件。
    2.我使用 Yolo 模型作为示例并粘贴在下面。 您应使用适合您的模型和应用程序的参数配置文件
    3.还有另一个“common_utils.py"文件“文件,请根据您的模型调整参数。

    然后您就可以编译或推理您的模型。


    以下是用于编译和推理模型的命令

    1.编译和推断模型
    python3 onnxrt_ep.py -c -m yolox_s_pose_ti_lite

    2.仅对模型进行推理
    python3 onnxrt_ep.py -m yolox_s_pose_ti_lite

    ======================================================================================

    “OD-8200_onnxrt_coco_edgeai-mmdet_yolox_nano_lite_416x416_20220214_model_onnx":“:create_model_config (
    task_type=“detection",“,</s>、
    Source=dict(
    model_url=“">software-dl.ti.com/.../yolox_nano_lite_416x416_20220214_model.onnx",“,</s>“ 、
    meta_arch_url=“">software-dl.ti.com/.../yolox_nano_lite_416x416_20220214_model.prototxt",“,</s>“ 、
    推断形状=真、
    )、
    preproception=dict(
    调整大小=416、
    作物=416、
    data_layout=“NCHW",“,</s>、
    PAD_COLOR=[114,114,114]、
    resize_with_pad=[True、“Cornor"],“,</s>、
    REVERSE_CHANNES=True、
    )、
    Session=dict(
    session_name=“onnxrt",“,</s>、
    model_path=os.path.join (
    models_base_path、“yolox_nano_lite_416x416_20220214_model.onnx"</s>“
    )、
    meta_layers_names_list=os.path.join(
    models_base_path、“yolox_nano_lite_416x416_20220214_model.prototxt"</s>“
    )、
    META_ARCH_TYPE=6、
    INPUT_Mean =[0、0、0]、
    INPUT_SCALE=[1、1、1]、
    Input_optimization=True、
    )、
    postprocess = dict (
    格式化板=“DetectionBoxSL2BoxLS",“,</s>、
    resize_with_pad=True、
    关键点=False、
    object6dpose=False、
    归一化检测=错误、
    shuffle_indices=None、
    挤压轴=无、
    rempe_list=[(–1、5)、(–1、1)]、
    IGNORE_INDEX=None、
    )、
    extra_info=dict (
    OD_TYPE=“SSD",“,</s>、
    framework=“MMDetection",“,</s>、
    num_images=numImages、
    NUM_CLASS=91、
    label_offset_type=“80to90",“,</s>、
    LABEL_OFFSET=1、