This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L31

Guru**** 2569155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570722/am62l-am62l31

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好!

1:位 9/8/7=001、位 6/5/4/3=1000、主启动模式 为 eMMC;

2:Bit9=1、Bit9/8/7=101、主要启动模式 为 SD 卡、 将器件设置为此模式。、插入 SD 卡后、器件将启动并正常运行。

但是、当主引导模式设置为 EMMC 且次级引导模式设置为 SD 卡((Bit13/12/11/10=1101))、并且 EMMC 为空时、器件理论上应切换到次级引导模式。 但是、它无法正常启动。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SR1.0 器件中、主/备用引导模式切换存在一些问题。
    我建议使用 SR1.1 器件进行重新测试、因为其中一些问题已在 SR 1.1 中修复、如中所述 勘误表中
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprz582

    此致、 - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong、我们已经在使用 SR1.1 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2、bit9=1:Bit9/8/7=101、主启动模式 为 SD 卡、 将设备设置为此模式。、插入 SD 卡后、设备将启动并正常运行。

    待测的完整 BOOTMODE[15:0]设置是什么?

    但是、当主引导模式设置为 EMMC、次级引导模式设置为 SD 卡((Bit13/12/11/10=1101))、并且 EMMC 为空时、器件理论上应切换到次级引导模式。 但是、它无法正常启动。 原因可能是什么?

    待测的完整 BOOTMODE[15:0]设置是什么?

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:Bit9=1、Bit9/8/7=101、主要启动模式 为 SD 卡、 将器件设置为此模式。、插入 SD 卡后、器件将启动并正常运行。

    ----- Bit15:8=0011 0110;Bit17:0=11000011

    但是、当主引导模式设置为 EMMC 且次级引导模式设置为 SD 卡((Bit13/12/11/10=1101))、并且 EMMC 为空时、器件理论上应切换到次级引导模式。 但是、它无法正常启动。 原因可能是什么?

    ----- Bit15:8=0011 0100;Bit17:0=11000011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“472733" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570722/am62l-am62l31/6054678

    但是、当主引导模式设置为 EMMC 且次级引导模式设置为 SD 卡((Bit13/12/11/10=1101))、并且 EMMC 为空时、器件理论上应切换到次级引导模式。 但是、它无法正常启动。 原因可能是什么?

    ----- Bit15:8=0011 0100;Bit17:0=11000011

    [/报价]

    BOOTMODE[15:0]=34C3 => eMMC UDA/RAW(主)SD(备份)
    我重现了 TI EVM 上从空 eMMC 到 SD 的自动切换问题。 您是否可以在设置中尝试附加的 u-boot BL1 补丁?
    此致、
    - Hong

    e2e.ti.com/.../bl1_5F00_emmc_5F00_sd.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong!

    位 7=1、使用原始模式、  上述路径也适用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD(备份)使用 RAW 模式、它也有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    备用引导模式由 BOOTMODE[13:10]和 BOOTMODE[13:10]=X101 => eMMC 或 SD 确定、其中 仅 FS 支持 eMMC UDA/AM62L 或 SD/AM62L、如 FS TRM 中所述
    - BOOTMODE[13]=0 => eMMC
    - BOOTMODE[13]=1 => SD
    AM62L TRM 中的<5.4.2.1 SD 卡引导加载程序操作>。
    “...当 SD 卡引导用作备份引导选项时、仅文件系统模式中的用户数据区域 (UDA)
    眼图。 不支持 RAW 模式...“

    此致、
    - Hong