主题中讨论的其他器件:DP83869、 DP83869HM
工具/软件:
您好、
我当前使用的是 SDK 09.02.00.05
我的 dts 文件如下所示
&SERDES_wiz2{
状态=“正常“;
};
{&S serdes2}
状态=“正常“;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
serdes2_sgmii_link:PHY@0{
reg =<0>;//通道索引
CDN、num-lanes =<1>;
CDN、phy-type = ;
#phy-cells =<0>;
RESET =<&SERDES_wiz2 1>;
};
};
&main_cpsw0{
状态=“正常“;
};
&main_cpsw0_mdio{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&WTX_main_cpsw9x1_pins_default>;
pinctrl-1 =<&WTX_MAIN_PMX_gpio_vddshv20_pins_default>;
main_phy3:Ethernet-phy@3{
reg =<3>;// DP83869 地址
TI、工作模式= ;
};
};
&main_cpsw0_port5{
状态=“正常“;
PHY-MODE =“SGMII";“;
phy-handle =<&main_phy3>;
Phys =<&cpsw0_phy_gmii_sel 5>、<&serdes2_sgmii_link>;
PHY-NAMES =“MAC",“,"SerDes、"SerDes "“ ";“;
};
如果我在 J784S4 上使用 SGMII 模式、是否必须在 DT 节点中指定 phys =<&cpsw0_phy_gmii_sel X>且 phy-names =“mac"?“?
或者、只要设置了 phy-mode =“SGMII",“,它、它是否仍然可以在没有这种模式的情况下工作?
提前感谢
此致、
B. Apuroop Kumar