请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PROCESSOR-SDK-C6748工具/软件:
TI 团队大家好、
我安装了 CCS 版本 20.3.0、后跟 Processor SDK RTOS、其中支持“DSPLIB_C674x 3_4_0_4“。
目前我没有可用的硬件(需要时间才能到达我的位置)。
在 ccxml creation --> under connection 中、我只能看到仿真器和 USB 探针调试器(需要连接硬件)。
是否可以设置为仿真模式并离线运行代码(调试模式)。
谢谢、
Krishna