工具/软件:
您好:
参考 AM5728:SDK 9.x 上的 Wayland + EGL 。 这是一个已知问题、即 EGL 和 Wayland/Weston 在 9.x SDK 版本上无法正常工作。 此外,韦斯顿的版本没有容易的 VNC 选项,没有相当大的黑客. 此版本的 Wlr根 似乎也与 EGL 有问题:
【错误】[WLR][render/EGL.c:521]无法初始化 EGL 上下文
【错误】[WLR][render/gles2/renderer.c:698]无法初始化 EGL
我的后续步骤是尝试破解 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721E 的更新 ,看看我是否可以得到任何新的工作. 当然、我在机器选件中看到了 an57xx、因此可能它会起作用。 我会报告回来。 鉴于 GLES 发行版仅以二进制格式提供,我预计在 GLES3 支持较新的合成器方面会出现 hamstrung。 (如果我想支持 VNC 而不需要重功能回传、我需要 Weston 12。 我一直向后移植到 Weston 8 ,因为我分支了一个较旧的版本,有一个工作的 Weston 版本。 现在我知道这是发行版的问题、而不是 Weston 问题、我将从 10 开始重试。
您现在能否详细说明下一个 AM57xx SDK 何时发布、以及是否计划支持 GLES3 以便支持更新的 Wayland 合成器?
谢谢!