This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204BTGFHIALWRQ1

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09, SK-AM62-LP, AM620-Q1, AM625, SK-AM62P-LP, SN74AHC1G08, AM62P, AM62L, TCAN1043-Q1, TMDS64EVM, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1

器件型号:AM620-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: AM625SK-AM62P-LPSN74AHC1G08、SN74AHC1G09 AM62PAM62LTCAN1043-Q1TMDS64EVMTCAN1043、SK-AM62-LP、 TPS65988

工具/软件:

1) 我们使用的是  AM620-Q1 EVM 参考原理图  达到最佳性能。 在此原理图中、有一个名为的网络  “VPP_LDO_EN"</s>“  之前由外部 I/O 扩展器控制。 现在我们没有使用 I/O 扩展器、该信号应连接到哪里?

2) 我们使用的是 PSE2A0SL-08GX eMMC 。 该 eMMC 包括一个 数据选通 (DS) 引脚 。 目前、我们已将 DS 引脚连接到 SoC 的 W18 引脚 (因为它是自由引脚,因为我们仅使用一个以太网通道)。 这是正确的连接吗? 如果没有、请建议将它连接到哪个正确的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    感谢您的查询。

    我们正在使用  AM620-Q1 EVM 参考原理图  达到最佳性能。 在此原理图中、有一个名为的网络  “VPP_LDO_EN"</s>“  之前由外部 I/O 扩展器控制。 现在我们不使用 I/O 扩展器、该信号应连接在哪里?

    您可以连接到任何未使用的 SOC IO。  

    在 VPP_LDO_EN 映射到 IO 后、可能需要在密钥写入器包中进行一些更改。

    我知道这是一个简单的程序、允许客户更改 IO 映射。

    如果您需要支持、TI 可提供这方面的支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    我们正在使用 PSE2A0SL-08GX eMMC 。 该 eMMC 包括一个 数据选通 (DS) 引脚 。 目前、我们已将 DS 引脚连接到 SoC 的 W18 引脚 (因为它是自由引脚,因为我们仅使用一个以太网通道)。 这是正确的连接吗? 如果不是、请建议将其连接到的正确引脚。

    Am625 DOS 不支持 DS 引脚。

    您可以添加一个下拉电阻和一个 TP 以进行探测。

    支持 HS400 速度的 eMMC 硬宏 PHY 支持 FYI、CALPAD 和 DS 引脚  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    我为您共享的更改列表添加了连接建议。

    GPIO_eMMC_RSTn
    连接到任何 SOC IO 以实现本地复位。
    如果 IO 与 SK 上使用的 IO 不同(使用 IO 扩展器)、则需要通过软件更改来重新映射 IO

    建议使用此连接。

    MCU_I2C0
    无论 IO 使用情况或配置如何、都需要上拉电阻

    为 MCU_I2C_信号添加上拉 4.7k
    未使用 I2C 接口
    开漏输出型缓冲器 I2C 接口在拉至 3.3V 时具有压摆率要求
    建议使用 RC 进行压摆率控制
    请参阅 SK-AM62P-LP 原理图

    IO_EXP_TEST_LED
    将下拉电阻放置在靠近 FET 引脚 3 的位置
    连接到 SOC IO 以指示存在 3.3V 电压
    这是可选操作


    GPIO_OLDI_RSTn
    连接到 SOC IO 引脚进行本地复位
    为所用的 IO 配置软件

    CSI_VLDO_SEL
    连接不可见
    连接到 SOC IO 引脚
    根据所选的 IO 配置软件

    PORz_OUT 移除 R178 电阻器的短路

    将具有 10K 上拉电阻的 SOC IO 连接到其中一个“与运算“逻辑输入以进行本地复位

    通过单独的 0r 电阻将 PORz_OUT 和 RESETSTATz 连接到另一个与门输入。

    最初为 PORz_OUT 组装 0r 和 DNI 串联电阻  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些问题 PORz_OUT RESETSTATz 、两个信号都连接到多个与门。 因此、 0Ω 电阻器 是每个与门所必需的、因此我们只能实施所需的。 这是你的意思吗? 请确认。  请同时分享其余的回顾要点、以便我们可以同时实施这些要点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    原理图中有一个 2 输入与门。

    请遵循以下连接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    我将为第一次通过审核已完成的原理图添加审核注释、在重新恢复时可能会添加一些额外的注释、但这应该有助于您继续进行更改。

    第 3 页
    将 R54 值减小至 22R
    现在看起来是分压器
    R54 和 R56 的封装简化为 0402

    用于 12V 的 100V 电容器
    请参阅下面的
    100nF/50V/0603

    C136、C137
    用于 12V 电源的 10V 电容器
    请使用 25V 或更高电压

    CAN_TX U8
    复位期间 SoC IO 缓冲器关闭
    如果输入可以悬空、请添加并联拉电阻
    建议添加一个上拉电阻

    CAN_VIO_3.3V uC
    网络连接不可见
    如果这种连接到输出端的大容性负载的 SOC 接头、则不允许或不建议这样做

    降压 EN CAN
    网不可见

    此致

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    • CAN_VIO_3.3V uC  网络已连接 SoC 的 E7 引脚 (第 20 页)。

    • 降压 EN CAN  网络已连接 U29 负载开关 (第 6 页)。

    在搜索这些上下文时、由于生成了 PDF、因此出现了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏里南·夏尔马、

    谢谢你。

    请参阅更新后的注释  

    CAN_VIO_3.3V uC
    连接到 SOC IO
    不建议将 100nF 电容器直接连接到 SOC 输出端
    将电容值降至 22pF
    将 R148 移至 U9 的 VIO 引脚 5 附近

    降压 EN CAN
    连接到 U29 负载开关 EN
    还连接了 PMIC GPIO 开路输出。
    SN74AHC1G08 单通道双输入正与门
    使用开漏输出类型与门

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请说明降压 EN CAN 与 U29 的连接。 我们的要求是、如果我们未来需要通过 SoC 控制此负载开关、我们应该能够做到这一点。

    您是否根据随附的图片建议这样做?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    上述选项可以、但可能不需要栅极。

    PMIC GPIO 是开漏输出

     SN74AHC1G08 单通道双输入正与门

    选择以下选项  

    SN74AHC1G09 具有开漏输出的单通道双输入正与门

    可以短接 2 个开漏输出并连接一个公共电阻来执行“与运算“。  

     https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865215/faq-with-open-drain-outputs-can-i-use-them-to-shift-a-logic-voltage-level-connect-the-outputs-directly-together-force-a-voltage-node-to-zero 

    使用开漏输出时、不存在一个输出为高电平而另一个输出为低电平的危险、因为所有输出均为低电平或 Hi-Z。 在上图中、我们展示了如何组合三个开漏缓冲器以产生 3 输入与门功能。 需要注意的是、输出信号具有与之前用例相同的限制:信号可以是快速的、也可以是低功耗的、但不能同时具有这两者。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在本例中、我有点困惑。 请绘制 输入和输出连接 SN74AHC1G09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    谢谢你。

    您可以保留电流连接、仅使用开漏输出类型替换与门。  

    当两个信号都为高电平时、将启用开关。

    请阅读上面链接的常见问题解答以进行解释。

    我错过了上图中的 0r。  

    如果您考虑填充其中任何一个选项、当前设计应该可行。 没有变化。

    如果您要对这两个信号进行逻辑或运算、则可能必须使用或门并按照下面复制的上图所示进行连接(门需要更改为或门)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    我添加了 第 5 页的评论

    VPP_1V8 连接到 SOC VPP 引脚
    在 VPP 中添加一个串联电阻
    用于隔离或测试的电源引脚
    请参阅 AM62P 原理图

    VPP_LDO_EN
    连接到任何 SOC IO
    这将需要对密钥编写器程序进行软件更改

    VPP_1V8
    添加一个额外的去耦电容器 0.1uF
    靠近 SoC VPP 引脚

    VPP_LDO_EN
    将下拉电阻移至附近
    EN 引脚 — LDO U18 的引脚 3

    TLV75518PDQNR
    鉴于组装方面的挑战、请考虑替代封装
    使用 TLV75518PDBVR
    请参阅 AM62L 原理图

    U56
    TLV75510PDQNR
    鉴于组装方面的挑战、请考虑替代封装
    使用 TLV75510PDBVR

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    我添加了 第 6..10 页的评论

    第 6 页
    U29
    向添加一个电容((220 pF 或更高)
    SoC IO 电源转换率的 CT 引脚
    控制。 SoC IO 电源具有压摆率
    要求

    PMIC 输入大容量电容器
    在大容量电容器上添加一个 HF 电容器

    U22
    PVIN_B1_1
    PVIN_B1_2
    可共享同一个大容量电容器


    U22 MODE/RESET
    RESETSTATz 执行热复位、对 PMIC 没有影响
    DNI 串联电阻器
    PMIC 支持内部拉电阻

    U22 PMIC 降压输出反馈
    将反馈连接到 DC/DC 输出大容量电容器之后

    U29
    向添加一个电容((220 pF 或更高)
    SoC IO 电源转换率的 CT 引脚
    控制。 SoC IO 电源具有压摆率
    要求

    第 8 页
    VMON VSYS
    连接用于生成 3.3V 主电源并调整分压器分压比的 12V 电源
    建议使用 VMON_VSYS 实现电压监控功能
    以便早期检测电源故障
    它旨在作为主输入的电源故障指示器(较高)
    进入 PCB 的电压轨。 例如 5V、12V 或 24V。
    与此监护仪相关的错误将要求您设置阈值
    明显低于标称值、以避免误触发
    请参阅数据表的系统电源监测设计指南一节

    SOC_VDDSHV5_SDIO
    添加 1uF 大容量电容器

    U12Q
    删除 TP
    RSVD 引脚
    保持未连接

    第 10 页
    LPDDR4_RESET_N
    为 10k Ω 下拉电阻
    推荐
    请参阅处理器
    器件
    指南

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 输入大容量电容器
    在大容量电容器上添加一个 HF 电容器

    U22
    PVIN_B1_1
    PVIN_B1_2
    可共享同一个大容量电容器

    我不明白您的观点。 请建议在 PVIN_B1_1 和 PVIN_B1_2 之间添加的电容器值。

    U22 PMIC 降压输出反馈
    将反馈连接到 DC/DC 输出大容量电容器之后

    请详细说明—是否需要向 FB_B1、FB_B2 和 FB_B3 添加电容器?

    第 8 页
    VMON VSYS
    连接用于生成 3.3V 主电源并调整分压器分压比的 12V 电源
    建议使用 VMON_VSYS 实现电压监控功能
    以便早期检测电源故障
    它旨在作为主输入的电源故障指示器(较高)
    进入 PCB 的电压轨。 例如 5V、12V 或 24V。
    与此监护仪相关的错误将要求您设置阈值
    明显低于标称值、以避免误触发
    请参阅数据表的系统电源监测设计指南一节。

    我可以为该分压器添加 12V 电压。 请建议使用哪种最低电压监控。 12V 由直流/直流转换器生成、当输入降至 8V 时、该转换器会输出 8V 电压。 如果输入降至 8V 以下、我们将切断直流/直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    我回答了与 PMIC 相关的问题。

    PMIC 输入大容量电容
    在大容量电容器上添加一个 HF 电容器

    Tiy 可以添加一个 0.1uF 电容器  

    [报价 userid=“666589" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6008380

    U22
    PVIN_B1_1
    PVIN_B1_2
    可共享同一个大容量电容器

    我不明白您的观点。 请建议在 PVIN_B1_1 和 PVIN_B1_2 之间添加的电容器值。

    [/报价]

    电容器中的 DNI 一

    [报价 userid=“666589" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6008380

    U22 PMIC 降压输出反馈
    将反馈连接到 DC/DC 输出大容量电容器之后

    请详细说明—是否需要向 FB_B1、FB_B2 和 FB_B3 添加电容器?

    [/报价]

    (+)【常见问题解答】AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM625SIP 设计建议/定制电路板硬件设计–PMIC TPS65219 和 PDN 的常见问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    PMIC — 反馈连接在大容量电容器之后

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、  

    [报价 userid=“666589" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6008380

    VMON VSYS
    连接用于生成 3.3V 主电源并调整分压器分压比的 12V 电源
    建议使用 VMON_VSYS 实现电压监控功能
    以便早期检测电源故障
    它旨在作为主输入的电源故障指示器(较高)
    进入 PCB 的电压轨。 例如 5V、12V 或 24V。
    与此监护仪相关的错误将要求您设置阈值
    明显低于标称值、以避免误触发
    请参阅数据表的系统电源监测设计指南一节。

    我可以为该分压器添加 12V 电压。 请建议使用哪种最低电压监控。 12V 由直流/直流转换器生成、当输入降至 8V 时、该转换器会输出 8V 电压。 如果输入降至 8V 以下、我们将切断直流/直流电源。

    [/报价]

    我建议  稍微提高电压(~9.5-10V(超出正常工作电压范围))。 我假设只有在电源故障时才会看到此电压、而不是在正常运行期间看到

    VMON_VSYS 用于早期检测输入电压故障、以便处理器采取一些措施。 此操作取决于软件、因此无需担心。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    我添加了 第 11..12 页的评论

    第 11 页
    eMMC_RSTn 复位信号“与运算“逻辑输出
    使用 10K

    GPIO_eMMC_RSTn 连接
    连接到任何 SOC IO 以实现本地复位。
    如果 IO 与 SK 上使用的 IO 不同、则需要通过软件更改来重新映射 IO

    MMC1_CLK
    将上拉电阻移至 SD 卡插槽附近


    eMMC 数据接口信号
    D1..D3 的 DNI 上拉
    请参阅 SK 原理图

    eMMC 数据接口信号
    D4..D7 的 DNI 上拉
    请参阅 SK 原理图

    删除 D0..D7 的串联电阻配置
    这会影响 eMMC 接口性能

    eMMC_CLK_18
    添加一个 10K 下拉电阻
    删除上拉 47k

    eMMC_DS_18
    减少到 10K
    添加 TP
    eMMC 接口不支持 DS

    第 12 页
    U13 QOD
    通过 0r 连接
    测试后调整 R

    SD 卡负载开关复位逻辑
    使用 RESETSTAT 和 SOC IO
    SoC IO 执行本地复位
    为靠近与门的 SOC IO 输入添加 10K 上拉电阻
    参考 SK 原理图

    SD 卡接口数据和 CMD 上拉值
    更改为 47k
    使用 10K 外部上拉电阻时、确保不配置内部上拉电阻。 作为一种良好的设计实践、a.
    当使用内部拉电阻时、建议使用 47k 上拉电阻、以确保上拉电阻值处于 SD 卡规格范围内
    意外启用。 这样产生的拉电阻仍将在指定范围内。


    MMC1_SDCD
    添加 100R 串联电阻
    插入 SD 卡时、SDCD IO 直接接地


    SD 卡连接器
    确认需要在 GND 和屏蔽层之间分离

    U14 ESD 器件
    添加过滤器盖
    沿 U15 行驶

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    向第 17 页添加了注释

    请说明您是否要使用  

    部分 IO 模式  

    是 FT4232(第 18 页)、用于调试初始电路板或从 DEEP SLEEP 中唤醒

    第 13 页
    EPHY 提供电容器
    1 μ F 电容器 0201
    将封装尺寸增加到 0402

    CPSW_RGMII1_RESETn
    使用 PORz_OUT 和 RESETSTATz
    请改用 SOC IO 或 PORz_OUT 以便能够执行本地复位
    添加连接 PORz_OUT 或 RESETSTATz 的配置
    针对 RESETSTATz 进行配置


    第 14 页
    RGMII TDx 信号
    在 SOC MAC 输出 TDx 引脚附近添加串联电阻配置 0

    删除连接到 SOC_CLKIN U6 缓冲器输出的 R28 和 C16
    组件会产生残桩、因此预计不会使用

    第 15 页
    引导模式电源
    VCC3V3_XDS_TA 是单个网络
    将网络名称更改为 SoC_DVDD3V3


    为引导模式输入添加外部 ESD 保护、以防 DIP 开关在不受控制的 ESD 环境中配置

    引导模式电阻器
    将下拉 R 值减小至 47k


    引脚 16
    将拉电阻放置在 SOC JTAG 引脚附近
    遵循 SK-AM62P-LP 实现
    请参阅 SOC 数据表中的引脚连接要求


    第 17 页
    有关 JTAG 缓冲器和拉电阻的实现、请参阅 AM62P
    缓冲器是可选的

    添加外部 ESD 保护配置
    使用 JTAG 时安装

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    请使用以下原理图通过将 JTAG 拉电阻放置在 SOC JTAG 信号附近来实现 JTAG 缓冲器

    如果需要从深度睡眠状态唤醒、请参阅以下原理图对 FT4232 进行更新一节。 如果此部分用于调试、则可以忽略相同内容。   

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1332316/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-p1-schematics 

    原理图以及 对原理图进行的设计更新

    2185.PROC142B (002)_SCH_a.pdf

    我将继续查看原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6010435 ]MMC1_SDCD
    添加 100R 串联电阻
    插入 SD 卡时、SDCD IO 直接接地[/报价]

    我已经在 MMC1_SDCD 网络的串联中添加了 100R 电阻器、连接到 U15 的 SDCD IO 引脚有哪些相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    谢谢你。

    U15 是并联的 ESD 二极管。 无需更改连接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6012252

    请说明您是否要使用  

    部分 IO 模式  

    是 FT4232(第 18 页)、用于调试初始电路板或从 DEEP SLEEP 中唤醒

    [/报价]

    我们将 FT4232 用于初始开发板,在生产时,我们会将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    谢谢你。

    是否考虑使用从 CANUART 唤醒(部分模式)

    TCAN1043-Q1/SO-14 U9

    我不确定我是否理解实施。

    VIO 是 IO 电源、连接到 SOC IO。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    您能否确认您分享的原理图不完整或不完整?

    这种澄清有助于回顾。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、根据我的理解、有关的示意图是完整的。 但是、如果我错过或删除了对 SoC 功能至关重要的任何部分、请告诉我。

    根据您的建议、我已注意到所需要点、并将共同实施所有变更。

    请同时分享剩余的页面评论、以便我可以一起更新所有内容、并再次分享修订后的原理图。 我希望在更新的版本中,它不会出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    谢谢你。

    是否计划实现从 CANUART 唤醒?

    页外连接显示第 33 页和第 43 页。

    无法跟踪 CAN_FD_WKUP_SW_INH 网络。

    我将尝试提供星期一的意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    我添加了 13..20 页的评论。

    第 13..17 页上有一些更新、我将它们标记为“新“。

    第 13 页
    EPHY 提供电容器
    1 μ F 电容器 0201
    将封装尺寸增加到 0402

    CPSW_RGMII1_RESETn
    使用 PORz_OUT 和 RESETSTATz
    请改用 SOC IO 或 PORz_OUT 以便能够执行本地复位
    添加连接 PORz_OUT 或 RESETSTATz 的配置
    针对 RESETSTATz 进行配置

    新品
    启用 EPHY MDIO 引脚附近的 2.2K 上拉电阻

    第 14 页
    RGMII TDx 信号
    在 SOC MAC 输出 TDx 引脚附近添加串联电阻配置 0

    删除连接到 SOC_CLKIN U6 缓冲器输出的 R28 和 C16
    组件会产生残桩、因此预计不会使用

    第 15 页
    引导模式电源
    VCC3V3_XDS_TA 是单个网络
    将网络名称更改为 SoC_DVDD3V3

    为引导模式输入添加外部 ESD 保护、以防 DIP 开关在不受控制的 ESD 环境中配置

    引导模式电阻器
    将下拉 R 值减小至 47k

    新品
    可以对引导模式配置电阻使用标准容差电阻

    引脚 16
    将拉电阻放置在 SOC JTAG 引脚附近
    遵循 SK-AM62P-LP 实现
    请参阅 SOC 数据表中的引脚连接要求


    第 17 页
    有关 JTAG 缓冲器和拉电阻的实现、请参阅 AM62P
    缓冲器是可选的

    添加外部 ESD 保护配置
    使用 JTAG 时安装

    第 18 页
    U83
    MCU_UART
    连接 MCU_的电平晶体管
    如果需要从 UART 唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN

    U35 ESD 器件
    添加过滤器盖

    使用 1%容差
    使用标准公差 10K
    沿 R513 行驶

    SN74AVC4T245RSVR
    调整参考标识符
    当前不可见

    MCU_UART0_RTS_3V3
    MCU_UART0_RX_3V3
    添加上拉电阻器
    复位期间和复位后 SoC IO 缓冲器关闭


    U91
    WKUP_UART0
    如果需要从 UART 唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN

    FT4232 复位
    添加一个并联二极管进行强制放电

    第 19 页
    CAN_FD_WKUP_SW_INH
    源不可见
    分页连接指示第 43 页
    请验证并更新

    WKUP_I2C0
    建议使用上拉电阻实现开路
    漏极输出类型 I2C 接口
    与 IO 配置无关
    请参阅 SOC 的引脚连接表
    转换时间

    WKUP_CLKOUT0
    添加 TP
    WKUP_CLKOUT0 是上电期间默认可用的高频振荡器 (HFOSC0) 25MHz 的缓冲输出


    WKUP LFOSC0 的用例有限。 不使用时、提供接地 Xi 配置


    如果要使用 32K 晶体加振荡器、请添加串联电阻和并联电阻
    请参阅 SK 原理图

    删除 GPMC0..GPMC15 的 PRU0 和 VOUT0 网络名称
    将这些网络命名为 BOOTMODE0..BOOTMODE15
    将 BOOTMODE 配置分频器输入直接连接到 SOC BOOTMODE 输入
    常见问题解答参考
    e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am644x-am243x-am62a-am62p-am62d-q1-am62l---bootmode-implementation-without-buffers


    如果信号不用于替代功能、则可以删除 PRU_PRU0 1K 串联电阻


    如果信号不用于复用功能、则可以删除 SoC_VOUT0 信号串联电阻器

    通过 1k Ω 串联电阻器实现 Boormode 输入连接
    删除 1K 串联电阻
    或者、将串联电阻减小至 22R

    第 20 页
    MCU_I2C0
    无论 IO 使用情况或配置如何、都需要上拉电阻
    未使用 I2C 接口
    开漏输出型缓冲器 I2C 接口在拉至 3.3V 时具有压摆率要求
    使用 I2C 接口时、建议使用 RC 来控制压摆率
    请参阅 SK-AM62P-LP 原理图

    为多个时钟选项提供配置会影响路由


    在源附近为 UART 接口信号添加串联电阻、以隔离或控制可能的 Σ — 反射

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    我添加了 20.25 页的评论。

    第 20 页
    MCU_I2C0
    无论 IO 使用情况或配置如何、都需要上拉电阻
    未使用 I2C 接口
    开漏输出型缓冲器 I2C 接口在拉至 3.3V 时具有压摆率要求
    使用 I2C 接口时、建议使用 RC 来控制压摆率
    请参阅 SK-AM62P-LP 原理图

    为多个时钟选项提供配置会影响时钟路由
    实施您喜欢的选项
    建议使用晶体


    在源附近为 UART 接口信号添加串联电阻、以隔离或控制可能的信号反射

    第 21 页

    SoC_USB1_DRVVBUS
    将 10K 移至靠近 EN 引脚的位置

    添加使用 0r 绕过 CMC 的配置
    请参阅 SK-AM62P-LP 原理图

    USB 主机可选的 VBUS 分频器

    第 22 页

    添加了由 USB_DRVVBUS 控制的 USB 电源开关、以将 USB 接口配置为主机
    添加使用 0r 绕过 CMC 的配置
    请参阅 SK-AM62P-LP 原理图

    USBC_CONN2_CC2
    USBC_CONN2_CC1
    验证连接
    添加 5.1k 下拉和上拉电阻配置、以配置为主机或器件


    第 23 页
    GPIO_OLDI_RSTn
    连接到 SOC IO 引脚进行本地复位
    为所用的 IO 配置软件

    J22
    在铁氧体后添加一个电容器、以更大限度地减少谐振
    移动 C379
    添加 1 μ F 电容器


    第 24 页
    U97
    验证连接

    CSI_VLDO_SEL
    连接不可见
    连接到 SOC IO 引脚
    根据所选的 IO 配置软件


    IO_EXP_TEST_LED
    将下拉电阻放置在靠近 FET 引脚 3 的位置
    连接到 SOC IO 以指示存在 3.3V 电压
    这是可选操作

    第 25 页
    U5
    在振荡器电源引脚附近添加一个大容量电容器

    i2C0
    I2C1
    请注意 I2C 例外情况
    添加 47R 串联电阻器以控制下降时间

    开漏输出类型 IO EXTINTn 在拉至 3.3V 电源时具有指定的压摆率限制。
    在输入端添加一个 RC。
    请参阅 TMDS64EVM。

    添加 22 pF 干扰滤波器
    这是为了提高 EMC 稳健性

    U10 MCU_PORz
    添加 22 pF 干扰滤波器
    这是为了提高 EMC 稳健性

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    我已经为所有页面提供了评论。

    我将进行最后一次审查、并将原理图、摘要和嵌入到 PDF 中的注释与您正在工作的 TI 现场团队分享。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender Sharma

    以下是我根据重新审查额外观察到的问题、以便在我进行最终审查时进行审查并分享意见。

    U9.
    不确定实现方式
    检查是否考虑实现 CANUART 唤醒
    需要控制 PMIC 输入电源

    U9.
    CAN_VIO_3.3V uC
    连接到 SOC IO
    这是 U9 IO 电源
    不确定 IO 是否可以提供电流
    连接到 3.3V SYS

    CON1.
    验证 BAT 输入是否需要 TVS 保护

    U8
    VCC_3V3_MAIN 是常开电源
    违反失效防护操作的情况
    连接到 VCC_3V3_SYS (vddshv0)

    U9.
    CMC2 BYPASS — 使用 0402
    连接 CMC 或电阻器

    U9 引脚 3
    如果需要从 CANUART 唤醒、
    将 U9 电源连接到常开主电源 VDDHV_CANUART

    U10
    通过一个电阻器将 5V 电源连接到输入 B
    遵循 WAKE 连接

    U9 引脚 3
    5VALTON 应为+5V ALON

    U7 输入
    5VALTON 应为+5V ALON

    U10 引脚 1
    5VALTON 应为+5V ALON

    U9 — 引脚 9
    5VALTON 应为+5V ALON

    U0-PIN6
    连接 SOC IO 并添加所需的拉电阻
    可能为高电平

    U9 — 引脚 14
    连接 SOC IO 并添加所需的拉电阻
    可能是下拉

    U9 引脚 3
    不使用从 CANUART 唤醒的情况
    将 U9 电源连接到常开主电源 3.3V_VSYS

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以使用 CAN 唤醒、我们使用 TCAN1043(第 3 页)、当车辆发出任何 CAN 消息时、SoC 会唤醒、   

    我不理解所附映像的实现。

    请您澄清一下:

    • 应在何处 CAN_FD_WKUP_SW_INH 网络是否已连接?

    • 如果我们已经在使用 TCAN1043 的 CAN 消息唤醒功能、是否需要此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导模式电阻器
    将下拉电阻 R 值减小至 47k

    上拉电阻值是否也应更改为 470Ω 以保持比率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、

    470R 可能会消耗更大的电流。 可以继续达到 1.1K。

    有裕度  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第 18 页
    U83
    MCU_UART
    连接 MCU_的电平晶体管
    如果需要从 UART 唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN

    主席先生、请你澄清:

    根据我的理解、SoC UART 通过电平转换器连接到 FT4232 以进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    我在我要查看的原理图中看到了这个实现。

    您能否说明一下如果从不同的参考原理图中重复使用此参考文献、又该参考文献是如何重复使用的?

    [报价 userid=“666589" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6014650

    是的、我们可以使用 CAN 唤醒、我们使用 TCAN1043(第 3 页)、当车辆发出任何 CAN 消息时、SoC 会唤醒、   

    我不理解所附映像的实现。

    请您澄清一下:

    • 应在何处 CAN_FD_WKUP_SW_INH 网络是否已连接?

    • 如果我们已经在使用 TCAN1043 的 CAN 消息唤醒功能、是否需要此电路?

    [/报价]

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    请阅读编辑过的评论。

    [报价 userid=“666589" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6014695
    第 18 页
    U83
    MCU_UART
    连接 MCU_的电平晶体管
    如果需要从 UART 唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN

    主席先生、请你澄清:

    根据我的理解、SoC UART 通过电平转换器连接到 FT4232 以进行调试。

    [/报价]

    建议
    U83
    MCU_UART
    连接 MCU_UART0 ro SOC 的电平晶体管
    如果需要使用 UART 从深度睡眠状态唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN
    如果将此注释用于调试而不用于深度睡眠唤醒(基于我们的交互)、则可以忽略此注释  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U0-PIN6
    连接 SOC IO 并添加所需的拉电阻
    可能为高

    先生、请清除标识符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    请参阅以下内容:

    U9-PIN6

    连接 SOC IO 并添加所需的拉电阻

    可能为高电平

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    我已经分享了 PDF 原理图、其中包含标记为 TI Filed 团队的所有注释。

    您应随时收到相同的信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、

    感谢您的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    关于从 CANUART(部分 IO)唤醒、请查看 SK-AM62-LP 实现。

    开关用于模拟 MCU_CAN1 唤醒

    关于 MCU_CAN0 唤醒、请遵循审核注释并进行所需的更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    我假设现场团队分享了审查评论摘要和 PDF、其中嵌入了评论。

    我假设您正在进行更新。

    如果可以关闭螺纹、请告诉我。

    务必根据需要向现场团队提供有关原理图审阅的反馈。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我们收到了外地小组的你的审查点、我将更新所有这些点。

    但是、我有关 USB-C 电源的查询仍在等待处理中。 在第 22 页(VBUS_TYPEC2 网络)上、我们使用此 USB 进行引导、这里需要施加一个固定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    谢谢你。

    如果您要使用 USB 进行引导、需要将 USB0 接口配置为器件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    有关 USB 主机 (MSC) 引导、请参阅勘误表。

    https://www.ti.com/lit/er/sprz487f/sprz487f.pdf

    您可能必须使用 USB DFU(器件)配置。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、   

    我的查询仅为 来确定 USB 的固定电压。

    我们需要在这里放置一个固定电压 LDO 来为该 USB 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    连接到 USB 主机连接器的开关电压为+5V。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    额定电压+5V/2A 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Surender、Sharma、  

    我不知道您要连接的设备。

    从 2A 开始应该是合适的。

    有关 USB MSC 引导问题、请阅读勘误表。

    此致、

    Sreenivasa.