《Thread 中讨论的其他器件: AM625、 SK-AM62P-LP、 SN74AHC1G08、SN74AHC1G09 、 AM62P、 AM62L、 TCAN1043-Q1、 TMDS64EVM、 TCAN1043、SK-AM62-LP、 TPS65988
工具/软件:
1) 我们使用的是 AM620-Q1 EVM 参考原理图 达到最佳性能。 在此原理图中、有一个名为的网络 “VPP_LDO_EN"</s>“ 之前由外部 I/O 扩展器控制。 现在我们没有使用 I/O 扩展器、该信号应连接到哪里?
2) 我们使用的是 PSE2A0SL-08GX eMMC 。 该 eMMC 包括一个 数据选通 (DS) 引脚 。 目前、我们已将 DS 引脚连接到 SoC 的 W18 引脚 (因为它是自由引脚,因为我们仅使用一个以太网通道)。 这是正确的连接吗? 如果没有、请建议将它连接到哪个正确的引脚。





我添加了上拉电阻和下拉电阻。 我认为您建议将上拉电阻器标记为 DNF(不适合)并使用 5.1kΩ 电阻器保持下拉电阻器启用。 请确认。
. 不是你建议的 AA9 和 AA10。
我添加了上拉电阻和下拉电阻。 我认为您建议将上拉电阻器标记为 DNF(不适合)并使用 5.1kΩ 电阻器保持下拉电阻器启用。 请确认。
. 不是你建议的 AA9 和 AA10。